Es posible configurar un gráfico de Pareto para obtener una representación gráfica de los eventos representados mediante barras, pero también mediante una línea acumulativa.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .
Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes
En el cuadro de diálogo de Propiedades del Gráfico de Pareto de eventos , en el cuadro Columna , seleccione la columna que desee mostrar en el gráfico.
Haga clic en el botón Añadir filtro
En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.
En el cuadro Número máx. de barras , seleccione el número máximo de barras que desea que se muestren en el gráfico.
En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.
En el cuadro Vínculo de leyenda , introduzca un vínculo para un objeto que sea relevante para el gráfico.
En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para mostrar las leyendas en el gráfico.
En el campo de color Barra , seleccione un color.
En el cuadro Eje Y mínimo , introduzca el valor mínimo del eje y.
En el cuadro Mostrar periodo , seleccione Verdadero para mostrar el periodo en forma de leyenda.
En el cuadro Eje Y máximo , introduzca el valor máximo del eje y.
En el cuadro Decimales , seleccione el número de decimales que desea que se muestren.
Haga clic en Aceptar .