earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 2024, 7.0
2025/10/2

配置事件饼图

您可以配置一个事件饼图,以获得一个分为切片的圆形图形,从而说明事件的比例。

显示更多
action_close

An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.

您可以选择要显示的事件列。您还可以根据事件字段应用过滤器来选择事件。

通过单击一个切片,您可以查看该特定切片的事件列表。

配置事件饼图
  1. 在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板

  2. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 事件饼图 属性对话框的 框中,输入要显示的事件。

  4. 如果要对报警应用过滤器,请点击 添加过滤器 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  5. 最大切片数 框中,输入要在饼图中显示的最大切片数。

  6. 计算方法 框中,选择一个计算方法。

  7. 标题 框中,键入标题。

  8. 标题链接 框中,输入对于图表相关的对象的链接。

  9. 饼中心 ,选择饼中心。

  10. 显示图例 框中,选择 True 以在事件饼图中显示图例。

  11. 显示百分比 框中,选择 以百分比显示值。

  12. 显示周期 框中,选择 以将周期显示为图例。

  13. 显示值 框中,选择 以显示数值。

  14. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • 小部件对话框 - 布局选项卡
  • 事件饼图
  • “事件饼图”对话框
  • 向仪表板添加小部件