earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 2022, 2023
2024/3/14

配置事件发生率图

您可以配置事件发生率图表以获得条形图表示的事件发生率的图形表示。

显示更多
action_close

An event rate chart is a graphical representation of event rates represented by bars.

您可以选择要显示的事件列。您还可以根据事件字段应用过滤器来选择事件。

配置事件发生率帕累托图
  1. 在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板

  2. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 事件发生率图 属性 对话框的 框中,选择要在图表中显示的列。

  4. 如果要对事件应用过滤器,请点击 添加过滤器 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  5. 周期 框中,选择周期。

  6. 标题 框中,键入标题。

  7. 标题链接 框中,输入对于饼图相关的对象的链接。

  8. 显示图例 框中,选择 True 以在图表中显示图例。

  9. 条形图 颜色字段中,选择一种颜色。

  10. Y-轴最小值 框中,输入 y 轴的最小值。

  11. 显示周期 框中,选择 以将周期显示为图例。

  12. Y-轴最大值 框中,输入 y 轴的最大值。

  13. 小数 框中,选择要显示的小数位数。

  14. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • Dashboard Widgets
  • 小部件对话框 - 布局选项卡
  • 事件发生率图
  • 事件发生率图对话框
  • 向仪表板添加小部件