earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un gráfico de Sankey de eventos

Es posible configurar un gráfico de Sankey de eventos para obtener una representación gráfica de los eventos en un gráfico de Sankey.

Mostrar más
action_close

An events Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the events in the EcoStruxure Building Operation system.

Puede seleccionar la columna de eventos que desee mostrar. También puede aplicar un filtro para seleccionar el evento en función de los campos de eventos.

Si hace clic en un flujo en la gráfica, podrá ver una lista de los detalles de un evento para un evento en particular.

Para configurar un gráfico de Sankey de eventos
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y haga clic en Editar panel .

  2. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Ajustes

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Gráfico de Sankey de alarmas , en el cuadro Columna , introduzca las columnas que desee mostrar en el gráfico.

  4. Haga clic en el botón Añadir filtro

     
    action_zoom_plus_stroke
    si desea aplicar un filtro en los eventos.

  5. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  6. En el cuadro Número máx. de nodos , introduzca el número de nodos que desea mostrar.

  7. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  8. En el cuadro Enlace de leyenda , introduzca un enlace para un objeto que sea relevante para el gráfico.

  9. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para que se muestren el nombre y el color de los eventos en el gráfico.

  10. En el cuadro Mostrar período , seleccione Verdadero para mostrar las leyendas en el gráfico.

  11. En el cuadro Decimales , seleccione el número de decimales que mostrar.

  12. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño
  • Gráfico de Sankey de eventos
  • Cuadro de diálogo del gráfico de Sankey de eventos
  • Cómo añadir un widget a un panel