earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Clonar widgets y volver a vincular referencias de widget

You can clone widgets and rebind widgets references.

Cómo clonar widgets

Puede clonar widgets ya existentes. Esta es una forma eficaz de crear widgets con una configuración similar. El widget clonado puede editarse. Esto hace posible crear widgets idénticos que muestran variables diferentes.

Para obtener más información, consulte Cómo clonar un widget del panel .

Volver a vincular

Puede volver a vincular referencias usando Volver a vincular referencias de widget. La fuente de referencia debe ser del mismo tipo y tener el mismo nombre que el elemento de destino. Puede volver a vincular diferentes widgets al mismo tiempo si las referencias del elemento destino tienen el mismo nombre y son del mismo tipo.

Por ejemplo, usted ha creado widgets para una sala llamada Sala A. Los widgets hacen referencia a un valor analógico en la carpeta de Sala A, llamado «Temp». Usted tiene una sala idéntica llamada Sala B. La carpeta de Sala B también contiene un valor analógico llamado «Temp». Si desea utilizar la misma configuración de los widgets en la Sala B como en la Sala A, usted clona los widgets de la Sala A y luego utiliza la opción «Volver a vincular referencias de widgets» para volver a vincular los widgets clonados al valor analógico «Temp» en la carpeta de la Sala B

Para obtener más información, consulte Cómo volver a vincular las referencias de los widgets .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Cómo clonar un widget del panel
  • Cómo volver a vincular las referencias de los widgets