El valor de las entradas, salidas y valores, como los valores de consigna no calculados, los selectores de modo de control y los interruptores de anulación digital se pueden editar en la pantalla del operador.
Muchas entradas, salidas y valores reciben su valor desde el sistema. Por ejemplo, desde una secuencia de programas o una programación de tiempo en el dispositivo o aplicación de servidor, o desde un dispositivo de campo conectado, como un sensor.
Al editar el valor, vuelve al valor recibido desde el sistema. Por ejemplo, si edita el valor de un valor de consigna calculado, volverá al valor de consigna calculado.
Cuando se fuerza un valor, se anula el valor que se recibe desde el sistema. Entonces, el valor forzado se usa para controlar el equipo del sistema. Al soltar un valor forzado, vuelve al valor recibido desde el sistema.
Por lo general, no tiene que forzar valores. El sistema se configura de forma que los valores a editar, como los valores de consigna no calculados, los selectores de modo de control y los interruptores de anulación digital, se puedan editar sin necesidad de forzarlos.
Cuando se fuerza un valor en la pantalla del operador, la prioridad de comando de BACnet se establece de forma predeterminada en el nivel 8 de prioridad. Este es el nivel de prioridad sugerido para las operaciones manuales basadas en el estándar BACnet. Para obtener más información, consulte BACnet Command Priorities .
Como administrador, puede cambiar el nivel de prioridad de mando BACnet para valores forzados. Preste atención al seleccionar el nivel de prioridad. Si se usan prioridades elevadas, pueden interferir con un equipo de prioridad mayor, como seguridad de vida manual, seguridad de vida automática o control de equipo crítico.
Para obtener más información, consulte Configurar el nivel de prioridad de mando de BACnet para valores forzados .
En las pantallas de detalles de entradas, salidas y valores, un valor forzado se indica mediante el interruptor Fuerza , de color gris oscuro