earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
14/09/2021

Modification de la valeur

La valeur des entrées, des sorties et des valeurs, telles que les points de consigne non calculés, les sélecteurs de mode de contrôle et les switchs de dérogation numérique, peut être modifiée dans l'Operator Display.

De nombreuses entrées, sorties et valeurs reçoivent leur valeur du système. Par exemple, à partir d'une séquence de programme ou d'un horaire dans le contrôleur ou l'application serveur, ou à partir d'un contrôleur de terrain connecté, tel qu'un capteur.

Lorsque vous modifiez la valeur, elle revient à la valeur affectée par le système. Par exemple, si vous modifiez la valeur d'un point de consigne calculé, elle reviendra à la valeur du point de consigne calculée.

Valeurs forcées

Lorsque vous forcez une valeur, vous remplacez la valeur reçue du système. La valeur forcée est alors utilisée pour contrôler l'équipement du système. Lorsque vous libérez une valeur forcée, la valeur revient à celle reçue du système.

Normalement, vous n'avez pas à forcer les valeurs. Le système est configuré de sorte que les valeurs destinées à être modifiées, telles que les points de consigne non calculés, les sélecteurs de mode de contrôle et les switches de dérogation numériques, puissent être modifiées sans avoir à être forcées.

Avertissement Avertissement

Unintended equipment operation

Ne forcez pas les valeurs sans connaître l'impact de cette opération.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Priorités des commandes BACnet pour les valeurs forcées

Lorsque vous forcez une valeur dans l'Operator Display, la priorité de la commande BACnet est réglée par défaut sur le niveau de priorité 8. Il s'agit du niveau de priorité suggéré pour les opérations manuelles basées sur la norme BACnet. Pour plus d'informations, voir BACnet Command Priorities .

En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier le niveau de priorité de la commande BACnet pour les valeurs forcées. Soyez prudent lorsque vous sélectionnez le niveau de priorité. Si des priorités plus élevées sont utilisées, cela peut interférer avec des équipements de priorité plus élevée, tels que la sécurité manuelle des personnes, la sécurité automatique des personnes ou le contrôle des équipements critiques.

Avertissement Avertissement

Unintended equipment operation

Ne configurez pas le niveau de priorité de la commande BACnet pour les valeurs forcées sans savoir comment le niveau de priorité peut interférer avec les équipements de priorité supérieure.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Pour plus d'informations, voir Configuration du niveau de priorité des commandes BACnet pour les valeurs forcées .

Indications

Dans les écrans de détails des entrées, des sorties et des valeurs, une valeur forcée est indiquée par le fait que le bouton à bascule Forcer est gris foncé

 
action_zoom_plus_stroke
. Dans les écrans des entrées, sorties et valeurs, une valeur forcée est indiquée par un cercle jaune
 
action_zoom_plus_stroke
et le texte Forcé .

  • Aperçu de l'Operator Display
  • BACnet Command Priorities
  • Configuration du niveau de priorité des commandes BACnet pour les valeurs forcées
  • Modification d'une entrée, d'une sortie ou d'une valeur analogique
  • Modification d'une entrée, d'une sortie ou d'une valeur binaire
  • Modification d'une entrée, d'une sortie ou d'une valeur multi-états