La valeur des entrées, des sorties et des valeurs, telles que les points de consigne non calculés, les sélecteurs de mode de contrôle et les switchs de dérogation numérique, peut être modifiée dans l'Operator Display.
De nombreuses entrées, sorties et valeurs reçoivent leur valeur du système. Par exemple, à partir d'une séquence de programme ou d'un horaire dans le contrôleur ou l'application serveur, ou à partir d'un contrôleur de terrain connecté, tel qu'un capteur.
Lorsque vous modifiez la valeur, elle revient à la valeur affectée par le système. Par exemple, si vous modifiez la valeur d'un point de consigne calculé, elle reviendra à la valeur du point de consigne calculée.
Lorsque vous forcez une valeur, vous remplacez la valeur reçue du système. La valeur forcée est alors utilisée pour contrôler l'équipement du système. Lorsque vous libérez une valeur forcée, la valeur revient à celle reçue du système.
Normalement, vous n'avez pas à forcer les valeurs. Le système est configuré de sorte que les valeurs destinées à être modifiées, telles que les points de consigne non calculés, les sélecteurs de mode de contrôle et les switches de dérogation numériques, puissent être modifiées sans avoir à être forcées.
Lorsque vous forcez une valeur dans l'Operator Display, la priorité de la commande BACnet est réglée par défaut sur le niveau de priorité 8. Il s'agit du niveau de priorité suggéré pour les opérations manuelles basées sur la norme BACnet. Pour plus d'informations, voir Priorités des commandes BACnet .
En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier le niveau de priorité de la commande BACnet pour les valeurs forcées. Soyez prudent lorsque vous sélectionnez le niveau de priorité. Si des priorités plus élevées sont utilisées, cela peut interférer avec des équipements de priorité plus élevée, tels que la sécurité manuelle des personnes, la sécurité automatique des personnes ou le contrôle des équipements critiques.
Pour plus d'informations, voir Configuration du niveau de priorité des commandes BACnet pour les valeurs forcées .
Dans les écrans de détails des entrées, des sorties et des valeurs, une valeur forcée est indiquée par le fait que le bouton à bascule Forcer est gris foncé