Como administrador, puede añadir o eliminar cuentas de usuario y configurar los ajustes de usuario, por ejemplo, los requisitos de contraseña mínimos.
Al crear un usuario nuevo, necesita introducir un nombre de usuario, un nombre de visualización, un rol y una contraseña.
El número mínimo de caracteres para el nombre de usuario es 3 y no se permiten espacios.
El número mínimo de caracteres para el nombre de visualización es 3 y no se permiten espacios consecutivos, iniciales o finales.
La pantalla del operador admite la administración de tres roles de usuarios: administrador, técnico y visor.
Tareas |
Administrador |
Técnico |
Visor |
Ver propiedades y alarmas BACnet |
Sí |
Sí |
Sí |
Establecer/forzar puntos BACnet |
Sí |
Sí |
- |
Reconocer alarmas BACnet |
Sí |
Sí |
- |
Ver registros de eventos |
Sí |
Sí |
Sí |
Exportar registros a USB |
Sí |
Sí |
- |
Cambiar la configuración de la pantalla del operador |
Sí |
- |
- |
Actualizar el firmware de la pantalla del operador |
Sí |
- |
- |
Añadir/eliminar usuarios |
Sí |
- |
- |
El número mínimo de caracteres y de cuántas mayúsculas, números y caracteres especiales son necesarios al crear una contraseña dependen de cómo se hayan configurado la configuración de usuario de la pantalla del operador.
Para obtener más información, consulte Crear un usuario .
Los siguientes ajustes de usuario de la pantalla del operador son configurables:
El ajuste predeterminado es que se cierre la sesión del usuario al cabo de 15 minutos de inactividad. Puede configurar el tiempo de espera entre 1 y 60 minutos.
El ajuste predeterminado es que el usuario no puede iniciar sesión 10 minutos después de 5 intentos de inicio de sesión fallidos. Puede configurar el número de intentos de inicio de sesión entre 1 y 10.
El ajuste predeterminado es que el usuario no puede iniciar sesión 10 minutos después de 5 intentos de inicio de sesión fallidos. Puede configurar el tiempo de bloqueo del usuario entre 1 y 60 minutos.
El ajuste predeterminado es que el número mínimo de caracteres de contraseña es 8. Puede configurar el número mínimo entre 4 y 128. El número máximo de caracteres de contraseña siempre es 128.
El ajuste predeterminado es que el número mínimo de caracteres minúscula de contraseña es 1. Puede configurar el número mínimo de minúsculas entre 0 y 128.
El ajuste predeterminado es que no se requieren caracteres mayúscula (0). Puede configurar el número mínimo de caracteres mayúscula entre 0 y 128.
El ajuste predeterminado es que el número mínimo de caracteres numéricos de contraseña es 1. Puede configurar el número mínimo de caracteres numéricos entre 0 y 128.
El ajuste predeterminado es que el número mínimo de caracteres especiales de contraseña es 1. Puede configurar el número mínimo de caracteres especiales entre 0 y 128.
Se pueden usar los siguientes caracteres especiales:
!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~
La pantalla del operador le alerta si el número total de minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales excede los 128.
Para obtener más información, consulte Configurar la configuración de usuario .