En tant qu'administrateur, vous ajoutez et supprimez des comptes utilisateur et configurez les paramètres utilisateur, tels que les exigences minimales relatives aux mots de passe.
Lorsque vous créez un nouvel utilisateur, vous devez saisir un nom d'utilisateur, un nom d'affichage, un rôle et un mot de passe.
Le nom d'utilisateur doit contenir au moins 3 caractères et aucun espace n'est autorisé.
Le nom d'affichage doit contenir au moins 3 caractères et aucun espace de début, de fin ou consécutif n'est autorisé.
L'Operator Display prend en charge la gestion des utilisateurs sous trois rôles : Administrateur, Technicien et Visualiseur.
Tâches |
Administrateur |
Technicien |
Operateur |
Afficher les propriétés et les alarmes de BACnet |
Oui |
Oui |
Oui |
Définir/forcer les points BACnet |
Oui |
Oui |
- |
Acquitter les alarmes BACnet |
Oui |
Oui |
- |
Afficher les journaux d'événements |
Oui |
Oui |
Oui |
Exporter les journaux vers USB |
Oui |
Oui |
- |
Modifier la configuration de l'Operator Display |
Oui |
- |
- |
Mettre à niveau le micrologiciel de l'Operator Display |
Oui |
- |
- |
Ajouter/supprimer des utilisateurs |
Oui |
- |
- |
Le nombre minimum de caractères et le nombre de caractères minuscules, numériques et spéciaux requis lorsque vous créez un mot de passe dépendent de la façon dont les paramètres utilisateur de l'Operator Display sont configurés.
Pour plus d'informations, voir Création d'un utilisateur .
Les paramètres utilisateur suivants de l'Operator Display sont configurables :
Le réglage par défaut consiste à déconnecter l'utilisateur après 15 minutes d'inactivité. Vous pouvez configurer le délai d'expiration entre 1 et 60 minutes.
Le réglage par défaut consiste à bloquer l'accès de l'utilisateur pendant 10 minutes après 5 tentatives de connexion infructueuses. Vous pouvez configurer le nombre de tentatives de connexion ratées entre 1 et 10.
Le réglage par défaut consiste à bloquer l'accès de l'utilisateur pendant 10 minutes après 5 tentatives de connexion infructueuses. Vous pouvez configurer le temps de blocage de l'utilisateur entre 1 et 60 minutes.
Selon le réglage par défaut, les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères. Vous pouvez configurer le nombre minimum de caractères des mots de passe entre 4 et 128. Les mots de passe doivent toujours contenir au maximum 128 caractères.
Selon le réglage par défaut, le nombre minimum de caractères minuscules est de 1.
Selon le réglage par défaut, aucun caractère majuscule n'est requis (0). Vous pouvez configurer le nombre minimum de caractères majuscules entre 0 et 128.
Selon le réglage par défaut, le nombre minimum de caractères numériques est de 1. Vous pouvez configurer le nombre minimum de caractères numériques entre 0 et 128.
Selon le réglage par défaut, le nombre minimum de caractères spéciaux est de 1. Vous pouvez configurer le nombre minimum de caractères spéciaux entre 0 et 128.
Les caractères spéciaux suivants peuvent être utilisés :
!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~
L'Operator Display vous avertit si le nombre total de caractères minuscules, majuscules, numériques et spéciaux dépasse 128.
Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres utilisateur .