earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos Operator Display
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024
10/09/2021

Tipos de programaciones

Puede tener tres tipos de programaciones diferentes en el sistema de gestión de edificios: analógica, digital, multiestado o enumerada. La programación analógica se usa si necesita controlar un dispositivo que mide la salida en números reales. La programación digital se usa si se necesita controlar un dispositivo con dos estados de salida, como Encendido o Apagado. La programación multiestado o enumerada se usa si necesita controlar un dispositivo con estados de salida basados en varios estados, como bajo, medio, o alto.

Para obtener más información, consulte Gestión de programación .

Programaciones analógicas

Una programación analógica controla objetos con números reales. Los números reales incluyen números positivos o negativos, fracciones y valores decimales.

Para obtener más información, consulte Programaciones analógicas .

Programaciones digitales

Una programación digital controla objetos que tienen un estado activo e inactivo.

Para obtener más información, consulte Programaciones digitales .

Programaciones multiestado y enumeradas

Una programación multiestado o enumerada controla objetos que tienen estados basados en números enteros o positivos, incluido cero.

Para obtener más información, consulte Programaciones multiestado y enumeradas .

  • Programaciones analógicas
  • Programaciones digitales
  • Programaciones multiestado y enumeradas