Vous pouvez avoir trois types de programmes horaires différents dans le système de gestion du bâtiment : analogique, numérique, multi-états ou énuméré. Un programme horaire analogique est utilisé si le programme horaire commande un contrôleur qui mesure la sortie en nombres réels. Un programme horaire numérique est utilisé si le programme horaire doit commander un contrôleur avec deux états de sortie, tels que On (Marche) ou Off (Arrêt). Un programme horaire multi-état/énuméré est utilisé si le programme horaire doit commander un contrôleur dont les états de sortie sont basés sur plusieurs états, tels que bas, moyen ou élevé.
Pour plus d'informations, voir Gestion des horaires .
Un programme horaire analogique contrôle des objets avec des nombres réels. Les nombres réels incluent des nombres positifs ou négatifs, des fractions et des valeurs décimales.
Pour plus d'informations, voir Programme horaire analogique .
Un programme horaire numérique contrôle les objets à l'état actif et inactif.
Pour plus d'informations, voir Programmes horaires numériques .
Un programme horaire multi-état ou énuméré contrôle des objets qui ont des états basés sur des nombres entiers ou des nombres entiers positifs, y compris zéro.
Pour plus d'informations, voir Programmes horaires multi-états/énumérés .