earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: Operator Display
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11.09.2021

Zeitplanhandling

arrow1_rotationZeitplantypen arrow1_rotationZeitplanereignisse arrow1_rotationZeitzonen arrow1_rotationSchreibpriorität

Ein Zeitplan ist eine Sequenz, die bestimmt, wann wichtige Ereignisse im Gebäudemanagementsystem eintreten: Türen verriegelt oder entriegelt, Temperatur erhöht oder gesenkt oder Equipment ein- oder ausgeschaltet.

Zum Beispiel muss die Beleuchtung in einem Bürogebäude automatisiert werden, um außerhalb der Geschäftszeiten Energie zu sparen. Um die Beleuchtung von Montag bis Freitag zu regulieren, verwenden Sie ein wöchentliches Ereignis, das die Beleuchtung um 07:00 Uhr einschaltet und um 20:00 Uhr ausschaltet. Sollte es unregelmäßige Ereignisse wie Ferien geben, können Sie Ausnahmeereignisse verwenden, um das wöchentliche Ereignis zu übersteuern und die Beleuchtung auszuschalten.

Zeitplantypen

Im Gebäudemanagementsystem können Sie drei verschiedene Zeitpläne haben: Analog, digital, Mehrfachstatus oder enumeriert. Ein Analogzeitplan wird verwendet, wenn der Zeitplan ein Gerät kontrolliert, dass den Ausgang in reellen Zahlen misst. Ein Digitalzeitplan wird verwendet, wenn der Zeitplan ein Gerät mit zwei Ausgangszuständen kontrollieren soll, z. B. Ein und Aus. Ein Mehrfachstatus-Zeitplan wird verwendet, wenn der Zeitplan ein Gerät mit Ausgangszuständen kontrollieren soll, die auf mehreren Zuständen basieren, z. B. niedrig, mittel oder hoch.

Für weitere Informationen siehe Zeitplantypen .

Zeitplanereignisse

Ein Zeitplan kann aus zwei Ereignistypen bestehen: wöchentliche Ereignisse und Ausnahmeereignisse. Wöchentliche Ereignisse kommen jede Woche zu einer bestimmten Zeit vor. Ausnahmeereignisse kommen vor, wenn der Zeitplan von den wöchentlich terminierten Ereignissen abweicht, z. B. an Feiertagen. Ausnahmeereignisse überschreiben wöchentliche Ereignisse, wenn diese sich überschneiden.

Für weitere Informationen siehe Zeitplanereignisse .

Zeitzonen

Zeitplanzeiten stimmen mit der lokalen Uhrzeit auf dem Gerät überein, das das Zeitplanobjekt enthält.

Schreibpriorität

Definiert die Priorität, bei der die referenzierten Attribute eintreten. Die hier definierte Priorität entspricht dem Prioritätsparameter des Schreibfunktions-Services. 1 ist die höchste Priorität und 16 die niedrigste.

Für weitere Informationen siehe BACnet Command Priorities .

  • Zeitplantypen
  • Zeitplanereignisse
  • BACnet Command Priorities