earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos Operator Display
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021

Gestión de programación

arrow1_rotationTipos de programaciones arrow1_rotationEventos de programación arrow1_rotationZonas horarias arrow1_rotationPrioridad para la escritura

Una programación es una secuencia que determina cuándo se producen eventos esenciales en un sistema de gestión de edificios: puertas bloqueadas o desbloqueadas, subidas o bajadas de temperatura o equipos apagados o encendidos.

Por ejemplo, la iluminación de un edificio de oficinas necesitar automatizarse para conservar la energía durante las horas no laborables. Para regular las luces de lunes a viernes, puede usar un evento semanal en una programación que enciende las luces a las 07:00 y las apaga a las 20:00. Si hay algún evento no rutinario, como vacaciones, puede utilizar los eventos de excepción para anular los eventos semanales y apagar las luces.

Tipos de programaciones

Puede tener tres tipos de programaciones diferentes en el sistema de gestión de edificios: analógica, digital, multiestado o enumerada. La programación analógica se usa si necesita controlar un dispositivo que mide la salida en números reales. La programación digital se usa si se necesita controlar un dispositivo con dos estados de salida, como Encendido o Apagado. La programación multiestado o enumerada se usa si necesita controlar un dispositivo con estados de salida basados en varios estados, como bajo, medio, o alto.

Para obtener más información, consulte Tipos de programaciones .

Eventos de programación

Una programación tiene dos tipos de eventos: eventos semanales  y eventos de excepción. Los eventos semanales se producen cada semana en momentos especificados. Los eventos de excepción se producen cuando la programación difiere de la programación semanal, por ejemplo, durante las vacaciones. Los eventos de excepción anulan los eventos semanales cuando hay una superposición.

Para obtener más información, consulte Eventos de programación .

Zonas horarias

Las horas de programación corresponden a la hora local del dispositivo que contenta el objeto de programación.

Prioridad para la escritura

Define la prioridad a la que reciben los mandos los atributos referenciados. La prioridad definida aquí corresponde al parámetro de prioridad del servicio Propiedad de escritura. 1 es la prioridad más alta y 16, la más baja.

Para obtener más información, consulte BACnet Command Priorities .

  • Tipos de programaciones
  • Eventos de programación
  • BACnet Command Priorities