earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024
14/09/2021

Gestion des horaires

arrow1_rotationTypes de programmes horaires arrow1_rotationÉvénements horaires arrow1_rotationFuseaux horaires arrow1_rotationPriorité d'écriture

Un programme horaire est une séquence qui détermine quand un événement essentiel se produit dans le système de gestion du bâtiment : portes verrouillées ou déverrouillées, augmentation ou baisse de la température ou mise sous/hors tension des équipements.

Par exemple, l'éclairage d'un immeuble de bureaux doit être automatisé pour économiser l'énergie en dehors des heures de bureau. Pour réguler les lumières du lundi au vendredi, vous utilisez un événement hebdomadaire dans un programme horaire qui allume les lumières à 7h00 et les éteint à 20h00. S'il y a des événements non routiniers, tels que des jours fériés, vous pouvez utiliser des événements spéciaux pour remplacer l'événement hebdomadaire et éteindre les lumières.

Types de programmes horaires

Vous pouvez avoir trois types de programmes horaires différents dans le système de gestion du bâtiment : analogique, numérique, multi-états ou énuméré. Un programme horaire analogique est utilisé si le programme horaire commande un contrôleur qui mesure la sortie en nombres réels. Un programme horaire numérique est utilisé si le programme horaire doit commander un contrôleur avec deux états de sortie, tels que On (Marche) ou Off (Arrêt). Un programme horaire multi-état/énuméré est utilisé si le programme horaire doit commander un contrôleur dont les états de sortie sont basés sur plusieurs états, tels que bas, moyen ou élevé.

Pour plus d'informations, voir Types de programmes planifiés .

Événements horaires

Un programme horaire inclut deux types d'événements : les événements hebdomadaires et les événements spéciaux.  Les événements hebdomadaires  ont lieu chaque semaine à des horaires spécifiés. Les événements spéciaux ont lieu lorsque le programme horaire s'écarte du programme horaire hebdomadaire, par exemple pendant les jours fériés et les vacances. Les événements spéciaux outrepassent les événements hebdomadaires lorsqu'ils se chevauchent.

Pour plus d'informations, voir Événements horaires .

Fuseaux horaires

Les heures planifiées correspondent à l'heure locale sur le contrôleur contenant l'objet du programme horaire.

Priorité d'écriture

Définit la priorité à laquelle les attributs référencés sont commandés. La priorité définie ici correspond au paramètre Priorité du service Propriété d'écriture. 1 est la priorité la plus élevée et 16 est la plus basse.

Pour plus d'informations, voir Priorités des commandes BACnet .

  • Types de programmes planifiés
  • Événements horaires
  • Priorités des commandes BACnet