Uma agenda é uma sequência que determina quando eventos essenciais ocorrem em um sistema de gestão de edifícios: portas trancadas ou destrancadas, subida ou descida de temperatura, ou equipamento ligado ou desligado.
Por exemplo, a iluminação num edifício de escritórios precisa de ser automatizada para poupar energia fora do horário de trabalho. Para regular as luzes de segunda-feira a sexta-feira, utiliza um evento semanal numa agenda, que liga as luzes às 07:00 e as desliga às 20:00. No caso de eventos não habituais, como feriados, pode utilizar eventos de exceção para substituir o evento semanal e desligar as luzes.
Pode haver três tipos de agendas diferentes no sistema de gestão do edifício: analógica, digital, multiestado ou enumerada. É utilizada uma agenda analógica se a agenda controlar um dispositivo que meça a saída em números reais. É utilizada uma agenda digital se a agenda tiver de controlar um dispositivo com dois estados de saída, tais como Ligado e Desligado. É utilizada uma agenda multiestado/enumerada se a agenda tiver de controlar um dispositivo que tenha estados de saída baseados em estados múltiplos, tais como baixo, médio ou alto.
Para mais informações, consulte Tipos de agenda .
Uma agenda tem dois tipos de eventos: eventos semanais e eventos de exceção. Eventos semanais ocorrem todas as semanas a horas especificadas. Eventos excecionais ocorrem quando a agenda se desvia da agenda semanal, tal como durante férias. Eventos excecionais substituem os eventos semanais quando existe uma sobreposição.
Para mais informações, consulte Eventos da agenda .
As horas da agenda correspondem à hora local no dispositivo que contém o objeto da agenda.
Define a prioridade a que os atributos referenciados são comandados. A prioridade aqui definida corresponde ao parâmetro Prioridade do serviço Escrever Propriedade. 1 é a prioridade mais elevada e 16 é a prioridade mínima.
Para mais informações, consulte Prioridades de comando BACnet .