earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
14/09/2021

Événements horaires

Un programme horaire inclut deux types d'événements : les événements hebdomadaires et les événements spéciaux.  Les événements hebdomadaires  ont lieu chaque semaine à des horaires spécifiés. Les événements spéciaux ont lieu lorsque le programme horaire s'écarte du programme horaire hebdomadaire, par exemple pendant les jours fériés et les vacances. Les événements spéciaux outrepassent les événements hebdomadaires lorsqu'ils se chevauchent.

Chaque programme horaire a une valeur par défaut. La valeur par défaut prend effet une fois les événements spéciaux et les événements hebdomadaires terminés ou s'ils renoncent au contrôle. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur de planification par défaut .

Par exemple, l'événement hebdomadaire d'un ventilateur se termine à 17 h 00. Le ventilateur a tourné sur une valeur de 3 (élevée) pendant l'événement. Il n'y a aucun événement planifié après l'événement hebdomadaire. Si la valeur par défaut est égale à 0, le ventilateur adopte la valeur par défaut et se met sur 0 (désactivé). La valeur reste égale à 0 jusqu'au prochain événement planifié.

Les événements suivent l'ordre de priorité suivant :

  • Événements spéciaux

  • Événements hebdomadaires

  • Valeur par défaut

Par exemple, l'événement hebdomadaire d'un ventilateur est activé de « 08h00 à 20h00 ». Un événement spécial est réglé sur Désactivé de « 17h00 à 20h00 » pour une date spécifique. L'événement spécial remplace l'événement hebdomadaire de sorte que le ventilateur ne fonctionne que de 8h00 à 17h00 à la date spécifiée.

Événements hebdomadaires

Un événement hebdomadaire se produit chaque semaine pendant une période prolongée. Vous pouvez planifier plusieurs événements hebdomadaires pour chaque jour de la semaine.

Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires .

Événements spéciaux

Un événement spécial a lieu à la place des événements hebdomadaires planifiés pour une date unique, une plage de dates ou une date calculée.

Pour plus d'informations, voir Événements spéciaux .

Couleurs des événements planifiés

Un programme horaire a un code couleur qui vous permet d'identifier les événements hebdomadaires et les événements spéciaux d'un simple coup d'œil. Ce code couleur peut vous être utile lorsque vous modifiez votre horaire ou que vous essayez de résoudre un problème.

Pour plus d'informations, voir Couleurs de la planification .

  • Gestion des horaires
  • Événements hebdomadaires
  • Événements spéciaux
  • Couleurs de la planification
  • Affichage d'une valeur de planification par défaut