earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024
13/09/2021

Couleurs de la planification

Un programme horaire a un code couleur qui vous permet d'identifier les événements hebdomadaires et les événements spéciaux d'un simple coup d'œil. Ce code couleur peut vous être utile lorsque vous modifiez votre horaire ou que vous essayez de résoudre un problème.

Vue d'ensemble du programme horaire de base

Les événements hebdomadaires et les événements spéciaux sont affichés dans des couleurs différentes afin qu'ils soient faciles à identifier.

 
action_zoom_plus_stroke Couleurs du programme horaire de base
Figure : Couleurs du programme horaire de base

Table : Couleurs du programme horaire de base

Couleur

Description

Blanc

Valeur par défaut

Vert

Événements hebdomadaires

Bleu

Événements spéciaux

Vue hors de la période effective

Les événements hebdomadaires et les événements spéciaux sont affichés dans des couleurs différentes afin qu'ils soient faciles à identifier, y compris les événements qui se situent en dehors de la période effective définie.

 
action_zoom_plus_stroke Vue hors de la période effective
Figure : Vue hors de la période effective

Table : Vue hors de la période effective

Couleur

Description

Blanc

Valeur par défaut

Vert

Événements hebdomadaires

Bleu

Événements spéciaux

Vert clair (translucide)

Événements hebdomadaires hors de la période effective

Bleu clair (translucide)

Événements spéciaux en dehors de la période effective

Trop d'événements à afficher

Les événements hebdomadaires et les événements spéciaux sont affichés dans des couleurs différentes afin qu'ils soient faciles à identifier. Il peut parfois y avoir trop d'événements planifiés dans une journée et ils ne peuvent pas tous être affichés.

 
action_zoom_plus_stroke Trop d'événements à afficher
Figure : Trop d'événements à afficher

Table : Trop d'événements à afficher

Couleur

Description

Blanc

Valeur par défaut

Vert

Événements hebdomadaires

Bleu

Événements spéciaux

Rouge

Jours où il y a trop d'événements à afficher ou certains événements durent moins de 30 minutes, si bien qu'ils sont trop petits pour être sélectionnés à l'écran. Basculez vers l'autre vue du programme horaire pour afficher tous les événements.

Autre vue du programme horaire

Dans l'autre vue du programme horaire, tous les événements planifiés pendant la semaine ont la même taille, ce qui améliore leur visibilité. Encore une fois, les événements hebdomadaires et les événements spéciaux sont affichés dans des couleurs différents afin qu'ils soient faciles à identifier.

 
action_zoom_plus_stroke Autres couleurs du programme horaire
Figure : Autres couleurs du programme horaire

Table : Autres couleurs du programme horaire

Couleur

Description

Blanc

Valeur par défaut

Vert

Événements hebdomadaires

Bleu

Événements spéciaux

  • Gestion des horaires
  • Priorités des événements spéciaux