Puede recuperar la pantalla del operador cuando se ha producido un apagón eléctrico durante una actualización de firmware, cuando todas las contraseñas de administrador se han perdido o cuando desee descomisionar la pantalla del operador. Esta operación borra la lista de dispositivos, registros y usuarios. Los únicos datos restantes serán la versión del firmware y los ajustes de hora.
Apague la pantalla del operador.
En la parte posterior de la pantalla del operador, en el puerto USB-2 , conecte un cable USB On The Go cable (OTG, USB-Micro-B a USB-A).
En el puerto USB-1 , conecte una clave USB que contenta la última versión del archivo Firmware de recuperación de dispositivo, sin comprimir.
La clave y el cable USB OTG no se incluyen en el paquete adquirido de la pantalla del operador.
Encienda la pantalla del operador.
Espere a que se muestre en pantalla la siguiente información:
Modo de recuperación
Cargando nand.img...
Escribiendo KERNEL...
Escribiendo ROOTFS...
¡Actualización Udisk correcta! (pitido agudo)
"Actualización correcta. Espere a reiniciar".
Apague la pantalla del operador.
Desconecte la clave y el cable USB del dispositivo.
Encienda la pantalla del operador.
Compruebe que en la pantalla se muestra la versión de firmware correcta.