earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Ingénierie, Sécurité
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024
14/09/2021

Récupération de l'affichage Operator Display (réinitialisation d'usine)

Vous récupérez l'affichage Operator Display en cas de panne de courant pendant une mise à niveau du micrologiciel, en cas de perte de tous les mots de passe administrateur ou en cas de mise hors service de l'Operator Display. Cette opération efface la liste des contrôleurs, les journaux et les utilisateurs. Les seules données restantes seront la version du micrologiciel et le réglage de l'heure.

Déclaration

PERTE DE DONNÉES

Récupérez l'Operator Display uniquement s'il n'est pas accessible ou lors de sa mise hors service.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de données.

Pour récupérer l'affichage Operator Display (réinitialisation d'usine)
  1. Mettez l'Operator Display hors tension.

  2. À l'arrière de l'Operator Display, dans le port USB-2 , connectez un câble USB On The Go (OTG, USB-Micro-B vers USB-A).

  3. Dans le port USB-1 , connectez une clé USB contenant la dernière version du fichier du micrologiciel Device Recovery, décompressé.

    Déclaration

    Le câble et la clé USB OTG ne sont pas inclus dans le pack de l'Operator Display acheté.

  4. Mettez l'Operator Display sous tension.

  5. Attendez que les informations suivantes s'affichent à l'écran :

    Mode de récupération

    Chargement de nand.img...

    Écriture KERNEL...

    Écriture ROOTFS...

    Mise à niveau d'Udisk réussie ! (bip sonore strident)

    « Mise à niveau réussie. Attendez le redémarrage ! »

  6. Mettez l'Operator Display hors tension.

  7. Déconnectez la clé USB et le câble du contrôleur.

  8. Mettez l'Operator Display sous tension.

  9. Vérifiez que la version correcte du micrologiciel s'affiche à l'écran.

  • Aperçu de l'Operator Display