earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: Operator Display
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2021

Ausnahmeereignis-Prioritäten

Die Priorität ist eine Zahl, die sich auf eine vorprogrammierte Wichtigkeitsstufe bezieht. Wenn sie für Ausnahmeereignisse verwendet werden, liegen die Prioritätszahlen zwischen 1 und 16. 1 ist die höchste Priorität und 16 ist die niedrigste Priorität.

Ein Ausnahmeereignis kommt anstelle des terminierten wöchentlichen Ereignisses für ein Einzeldatum, einen Datumsbereich oder ein berechnetes Datum vor.

Ausnahmeereignisse haben stets Priorität vor wöchentlichen Ereignissen. Wenn sich zwei Ausnahmeereignisse überlappen, können Prioritäten bestimmen, welches Ereignis Vorrang vor dem anderen hat. Im Allgemeinen lösen Prioritäten die folgenden Konflikte:

  • Zwei Ereignisse mit unterschiedlichen Prioritäten finden am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit statt. In diesem Fall kontrolliert die höhere Priorität den Zeitplan.

    So reguliert z. B. ein Zeitplan, der auf Priorität 14 eingestellt ist, einen Ventilator in einem Bürobereich mit niedriger Geschwindigkeit während der normalen Geschäftszeiten. Ein spezielles Meeting-Ereignis, das für 11 Uhr geplant ist, ist mit mittlerer Geschwindigkeiten auf die Priorität 12 eingestellt. Daher stellt der Zeitplan für das Meeting den Ventilator von niedriger auf mittlere Geschwindigkeit um und ignoriert das Ereignis mit der Priorität 14, bis das Ereignis mit der Priorität 12 endet.

  • Zwei Ereignisse mit der gleichen Priorität finden am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit statt. In diesem Fall bestimmt die Position im Ereignisbaum, welches Priorität die Kontrolle über den Zeitplan übernimmt. Die Position hängt davon ab, wann das Ausnahmeereignis erstellt wurde.

    Zum Beispiel sind zwei Ausnahmeereignisse auf die Priorität 12 eingestellt. Winterferien wurden zuerst erstellt, gefolgt von Scout-Meeting. Daher haben Winterferien Vorrang vor dem Scout-Meeting, da dieses Ereignis zuerst erstellt wurde.

Standardmäßig werden alle Ausnahmeereignisse auf die Priorität 16 eingestellt, aber Sie können die Prioritätsstufe ändern. Für weitere Informationen siehe Ereignispriorität bearbeiten .

  • Zeitplanhandling
  • Ereignispriorität bearbeiten