earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: Operator Display
功能: 时间表
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2021/9/11

例外事件优先级

优先级是与预先指定的重要性等级对应的数字。当用于异常事件时,优先级从 1 到 16 不等。1 是最重要或最高优先级,16 是最低优先级。

针对单个日期、日期范围、计算的日期发生例外事件,而非时间表每周事件。

异常事件始终优先于每周事件。当两个异常事件重叠时,优先级可以确定哪个事件优先于另一个事件。一般来说,优先级可以解决以下冲突:

  • 两个优先级不同的事件发生在同一天和同一时间。在这种情况下,较高的优先级控制进度。

    例如,设置为优先级 14 的日程表在正常工作时间以低速控制办公区的风扇。计划在 11:00 举行的特别会议活动被设置为中速优先级别 12。因此,日程安排会将会议的风扇从低调整为中,并忽略优先级为 14 的事件,直到优先级为 12 的事件结束。

  • 优先级相同的事件发生在同一天和同一时间。在这种情况下,事件树中的位置确定哪个优先级控制计划。位置取决于创建异常事件的时间。

    例如,两个例外事件设置为优先级 12。首先创建圣诞节假期,然后是侦察兵会议。所以,圣诞节假期比侦察兵会议更重要,因为这项活动是最先举办的。

默认情况下,所有异常事件都设置为优先级 16,但您可以更改优先级。 有关更多信息,请参阅 事件优先级 .

  • 计划处理
  • 事件优先级