earth_america
user_standard Zaloguj się
action_search_stroke
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika


Produkty: Operator Display
Funkcje: Podstawowa funkcjonalność
Wersja produktu: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2021-07-22

Outputs/Binary Detail Screen

Use the Outputs/Binary detail screen to display and edit the seleted binary output.

Ostrzeżenie Ostrzeżenie

Unintended equipment operation

Do not force values without knowing the effect.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

 
action_zoom_plus_stroke Outputs/Binary detail screen
Rysunek: Outputs/Binary detail screen

Tabela: Outputs/Binary Detail Screen

Component

Description

Component

Description

Value

Tap Value to enable this output.

Force

Tap Force to override the value received from the device. Więcej informacji zawiera Value Editing .

  • Value Editing