earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Alarmes, Fonctionnalité de base, Calendriers, Gestion des utilisateurs
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
15/09/2021
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Aperçu de l'Operator Display

L'écran tactile SpaceLogic* est une interface homme-machine (HMI) avec écran tactile pour les contrôleurs et serveurs SpaceLogic. Il est conçue pour la gestion locale des des installations dans les bâtiments de petite et de moyenne taille, ainsi que dans les bâtiments de grande taille équipés d'un système complet de gestion du bâtiment. L'écran tactile permet de visualiser localement les paramètres de l'installation, et simplifier les opérations d'entretien et de dépannage pour les techniciens mais aussi les utilisateurs non techniques.

*Précédemment appelé SmartX.

 
action_zoom_plus_stroke Operator Display
Figure : Operator Display

L'interface utilisateur simplifiée et la navigation intuitive facilitent l'utilisation et la maintenance du système. L'écran tactile communique via le protocole ouvert BACnet/IP avec une connexion directe aux contrôleurs SpaceLogic* MP ou RP, au modules IP-IO et aux serveurs AS-B ou AS-P. Un seul écran tactile peut être connecté sur sept contrôleurs maximum. L'opérateur peut afficher et acquitter les alarmes, modifier les horaires et ajuster les consignes de température. Les opérateurs autorisés peuvent également afficher et remplacer les entrées, les sorties et d'autres points virtuels.

Gestion des comptes utilisateur

Operator Display authentifie les utilisateurs au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

Pour plus d'informations, voir Gestion des comptes utilisateur .

Traitement des alarmes

Lorsqu'une entrée, une sortie ou une valeur dans un contrôleur connecté est configurée pour générer une alarme, Operator Display permet de visualiser et d'acquitter l'alarme. Les entrées, sorties ou valeurs peuvent être configurées pour générer une alarme lorsque celle-ci est, par exemple, hors plage ou en état d'échec.

Pour plus d'informations, voir Traitement des alarmes .

Modification de la valeur

La valeur des entrées, des sorties et des valeurs, telles que les points de consigne non calculés, les sélecteurs de mode de contrôle et les switchs de dérogation numérique, peut être modifiée dans l'Operator Display.

Pour plus d'informations, voir Modification de la valeur .

Gestion des horaires

Un programme horaire est une séquence qui détermine quand un événement essentiel se produit dans le système de gestion du bâtiment : portes verrouillées ou déverrouillées, augmentation ou baisse de la température ou mise sous/hors tension des équipements.

Pour plus d'informations, voir Gestion des horaires .

Gestion de la date et de l'heure

Operator Display reçoit la date et l'heure d'une horloge maître sur le réseau BACnet. Dans les petits systèmes, où aucune horloge maître n'est disponible, l'Operator Display peut être configuré pour envoyer sa date et son heure aux contrôleurs connectés.

Pour plus d'informations, voir Gestion de la date et de l'heure .

Configuration

En tant qu'administrateur, vous devez configurer Operator Display et l'intégrer au réseau IP et au réseau BACnet/IP afin de pouvoir découvrir et ajouter les contrôleurs.

Pour plus d'informations, voir Configuration .

  • Gestion des comptes utilisateur
  • Traitement des alarmes
  • Modification de la valeur
  • Gestion des horaires
  • Gestion de la date et de l'heure
  • Configuration