earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos Operator Display
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021

Pantalla Configuración de red

Use la pantalla Configuración de red para configurar la comunicación de la red IP.

 
action_zoom_plus_stroke Pantalla Configuración de red
Figura: Pantalla Configuración de red

Tabla: Pantalla Configuración de red

Componente

Descripción

IP estática

Pulse para usar una dirección IP estática.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

DHCP

Pulse para usar un servidor DHCP.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Estado de la conexión

Indica si la red está conectada o fuera de línea.

Dirección IP

Introduzca la dirección IP.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Máscara de subred

Introduzca la máscara de subred.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Pasarela

Introduzca la pasarela.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

  • Configuración