earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024
13/09/2021

Écran Configuration du réseau

Utilisez l'écran Configuration du réseau pour configurer la communication réseau IP.

 
action_zoom_plus_stroke Écran Configuration du réseau
Figure : Écran Configuration du réseau

Table : Écran Configuration du réseau

Composante

Description

IP statique

Appuyez pour utiliser l'adresse IP statique.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

DHCP

Appuyez pour utiliser un serveur DHCP.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

État de la connexion

Indique si le réseau est en ligne ou hors ligne.

Adresse IP

Saisissez l'adresse IP.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Masque de sous-réseau

Saisissez le masque de sous-réseau.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Passerelle

Saisissez la passerelle.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

  • Configuration