Detalles del hardening
La pantalla del operador establece comunicación a través de BACnet/IP mediante Ethernet. Es necesario cumplir con las siguientes normas de red a la hora de conectar las redes del dispositivo.
El dispositivo puede operar en:
Aviso
|
RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
No conecte el dispositivo a una red pública.
No seguir estas instrucciones podría provocar un acceso no autorizado a la red BACnet.
|
Eliminación segura
Al descomisionar la pantalla del operador, asegúrese de que se borren todos los datos (incluidos los usuarios, los registros y la configuración).
Aviso
|
RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
Use el comando Borrar todos los datos, accesible desde la pantalla Acerca de, o realizar un restablecimiento a valores de fábrica cuando desee descomisionar la pantalla del operador.
No seguir estas instrucciones podría provocar la pérdida de datos o daños en el equipo.
|
Operaciones seguras
Todos los sistemas necesitan un mantenimiento para garantizar su seguridad.
Aviso
|
RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
Elimine con regularidad o modifique el rol de los usuarios de cuenta que ya no necesiten acceder al dispositivo.
Asegúrese de que los usuarios entienden que no deben compartir nunca sus cuentas o contraseñas.
Retenga los requisitos complejos para las contraseñas para la configuración de usuario.
No seguir estas instrucciones podría provocar un acceso no autorizado o no intencionado al dispositivo.
|
Si se pierden todas las contraseñas de administrador, el dispositivo debe restablecerse a los valores de fábrica para borrar todos los datos y crear usuarios nuevos.
Aviso
|
RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
Asegúrese de que la contraseña de administrador se guarda de forma segura.
En caso de no seguir estas instrucciones, podría ocasionarse un acceso no autorizado al dispositivo o hacerse necesaria la recomisión del dispositivo.
|
Los archivos de registros pueden contener información confidencial, por ejemplo, nombres de usuarios y direcciones IP.
Aviso
|
RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
Codifique los archivos de registros antes de su transmisión.
En caso de no seguir estas instrucciones, se puede provocar la revelación de información confidencial o privada.
|
Configuración
Configurar la comunicación de red IP
Configuración de comunicación de la red BACnet/IP
Borrar todos los datos
Recuperación de la pantalla del operador (Restablecimiento de fábrica)
Administración de cuentas de usuario
Mostrar y exportar registros