earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos Operator Display
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09/09/2021

Cómo editar un evento semanal

Se puede editar un evento semanal para cambiar el modo en que la programación controla el estado de un valor.

Mostrar más
action_close

Un evento semanal se produce cada semana y durante un período de tiempo ampliado. Puede programar más de un evento semanal para cada día de la semana.

Aviso

Mientras que los eventos semanales no se pueden solapar, los eventos de excepción sí. Para obtener más información, consulte Eventos de excepción .

 
action_zoom_plus_stroke Eventos semanales
Figura: Eventos semanales

Si hay algún evento no rutinario, como vacaciones, puede utilizar los eventos de excepción para anular los eventos semanales en la programación. Para obtener más información, consulte Eventos de excepción .

Para editar un evento semanal
  1. En la pantalla del operador, en la pantalla Lista de dispositivos , pulse el botón de la flecha

     
    action_zoom_plus_stroke
    para seleccionar el dispositivo con la programación para la que desea editar un evento semanal.

  2. En la pantalla Dispositivo , pulse el botón de la flecha Programaciones

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En la pantalla Programaciones , pulse en la programación para la que desea editar un evento semanal.

  4. En la pantalla Visualización de programación, pulse en el evento semanal (verde) que desea editar.

    Aviso

    Si un evento semanal se ha configurado como periódico durante varios días de la semana, debe pulsar en dicho evento cada día para editarlo o eliminarlo.

  5. En la pantalla Editar evento semanal , seleccione el valor del evento:

    • Para las programaciones analógicas, multiestado y enumeradas: en la casilla Valor , pulse + o - para especificar el valor del evento.

    • Para las programaciones digitales: pulse Inactivo o Activo (Apagado o Encendido).

  6. Seleccione el tipo de tiempo de duración:

    • Pulse Todo el día para que el evento dure 24 horas.

    • En las casillas Desde y A : pulse + o - para seleccionar las horas de inicio y fin.

  7. En la casilla Días de la semana , pulse el día de la semana en que este evento está activo.

  8. Pulse Aceptar .

  9. En la pantalla Vista de programación, pulse Guardar .

  • Tipos de programaciones
  • Eventos semanales
  • Programaciones analógicas
  • Programaciones digitales
  • Programaciones multiestado y enumeradas