earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos Operator Display
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024
10/09/2021

Editar una entrada, salida o valor multiestado

Se puede editar una entrada, salida o valor multiestado para cambiar el valor de una variable de control, por ejemplo, un selector de modo de control.

Advertencia Advertencia

Unintended equipment operation

No fuerce valores sin conocer el efecto.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Mostrar más
action_close

El valor de las entradas, salidas y valores, como los valores de consigna no calculados, los selectores de modo de control y los interruptores de anulación digital se pueden editar en la pantalla del operador.

Muchas entradas, salidas y valores reciben su valor desde el sistema. Por ejemplo, desde una secuencia de programas o una programación de tiempo en el dispositivo o aplicación de servidor, o desde un dispositivo de campo conectado, como un sensor.

Al editar el valor, vuelve al valor recibido desde el sistema. Por ejemplo, si edita el valor de un valor de consigna calculado, volverá al valor de consigna calculado.

Valores forzados

Cuando se fuerza un valor, se anula el valor que se recibe desde el sistema. Entonces, el valor forzado se usa para controlar el equipo del sistema. Al soltar un valor forzado, vuelve al valor recibido desde el sistema.

Por lo general, no tiene que forzar valores. El sistema se configura de forma que los valores a editar, como los valores de consigna no calculados, los selectores de modo de control y los interruptores de anulación digital, se puedan editar sin necesidad de forzarlos.

Advertencia Advertencia

Unintended equipment operation

No fuerce valores sin conocer el efecto.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Prioridades de mando BACnet para valores forzados

Cuando se fuerza un valor en la pantalla del operador, la prioridad de comando de BACnet se establece de forma predeterminada en el nivel 8 de prioridad. Este es el nivel de prioridad sugerido para las operaciones manuales basadas en el estándar BACnet. Para obtener más información, consulte BACnet Command Priorities .

Como administrador, puede cambiar el nivel de prioridad de mando BACnet para valores forzados. Preste atención al seleccionar el nivel de prioridad. Si se usan prioridades elevadas, pueden interferir con un equipo de prioridad mayor, como seguridad de vida manual, seguridad de vida automática o control de equipo crítico.

Advertencia Advertencia

Unintended equipment operation

No configure el nivel de prioridad de mando BACnet para valores forzados sin saber cómo podría interferir el nivel de prioridad con un equipo de mayor prioridad.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Para obtener más información, consulte Configurar el nivel de prioridad de mando de BACnet para valores forzados .

Indicaciones

En las pantallas de detalles de entradas, salidas y valores, un valor forzado se indica mediante el interruptor Fuerza , de color gris oscuro

 
action_zoom_plus_stroke
. En las pantallas de entradas, salidas y valores, un valor forzado se indica mediante un círculo amarillo
 
action_zoom_plus_stroke
y el texto Forzado .

Para editar una entrada, salida o valor multiestado
  1. En la pantalla del operador, en la pantalla Lista de dispositivos , pulse el botón de la flecha

     
    action_zoom_plus_stroke
    para seleccionar el dispositivo con la entrada, salida o valor multiestado que desea editar.

  2. En la pantalla Dispositivo , pulse en Entradas , Salidas o Valores

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En la pantalla Entradas , Salidas o Valores , pulse en el botón de la flecha Multiestado

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En la pantalla Entradas , Salidas o Valores multiestado , pulse en el botón de la flecha

     
    action_zoom_plus_stroke
    para seleccionar la entrada, salida o valor multiestado que desea editar.

  5. Pulse en una opción de valor.

  6. Pulse Aceptar .

  • Editar valores
  • Pantalla de detalles Entradas/Multiestado
  • Pantalla de detalles Salidas/Multiestado
  • Pantalla de detalles Valores/Multiestado