earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2021

Bearbeiten eines binären Eingangs, Ausgangs oder Werts

Sie bearbeiten einen binären Eingang, Ausgang oder Wert, um den Wert einer Kontrollvariable, wie ein digitaler Übersteuerungsschalter zu ändern.

Mehr zeigen
action_close

Der Wert von Eingängen, Ausgängen und Werten, wie nicht berechnete Sollwerte, Kontrollmodus-Selektoren und digitale Übersteuerungsschalter können im Bediener-Display bearbeitet werden.

Viele Eingänge, Ausgänge und Werte erhalten ihren Wert vom System. So zum Beispiel von einer Programmsequenz oder einem Zeitplan in der Geräte- oder Serveranwendung oder von einem angeschlossenen Gerät, wie einem Sensor.

Wenn Sie den Wert bearbeiten, kehrt dieser zu dem Wert zurück, den er vom System erhalten hat. Wenn Sie z. B. den Wert eines berechneten Sollwerts bearbeiten, kehrt dieser zum berechneten Sollwert zurück.

Softwareübersteuerte Werte

Wenn Sie einen Wert softwareübersteuern, überschreiben Sie den vom System erhaltenen Wert. Nun wird der softwareübersteuerte Wert zur Regulierung des Systemequipments verwendet. Wenn Sie einen softwareübersteuerten Wert freigeben, kehrt der Wert wieder auf den vom System erhaltenen Wert zurück.

Gewöhnlich müssen Sie keine Werte softwareübersteuern. Das System ist so konfiguriert, dass die zu bearbeitenden Werte, wie z. B. nicht berechnete Sollowert, Kontrollmodus-Selektoren und digitale Übersteuerungsschalter, ohne Softwareübersteuerung bearbeitet werden können.

Warnung Warnung

Unintended equipment operation

Übersteuern Sie Werte nicht, ohne die Auswirkung zu kennen.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

BACnet Befehlsprioritäten für softwareübersteuerte Werte

Wenn Sie auf dem Bediener-Display einen Wert softwareübersteuern, ist die BACnet Befehlspriorität standardmäßig auf die Prioritätsstufe 8 eingestellt. Dies ist die empfohlene Prioritätsstufe für manuellen Betrieb, basieren auf dem BACnet Standard. Für weitere Informationen siehe BACnet Command Priorities .

Als Administrator können Sie die BACnet Befehlsprioritäten für softwareübersteuerte Werte ändern. Gehen Sie bei der Auswahl der Prioritätsstufe vorsichtig vor. Wenn höhere Prioritäten verwendet werden, kann dies das Equipment mit höherer Priorität stören, wie z. B. die manuelle Live Safety, die automatische Live Safety oder wichtige Equipmentregelungen.

Warnung Warnung

Unintended equipment operation

Konfigurieren Sie die BACnet Befehlsprioritätsstufe für softwareübersteuerte Werte nicht, ohne zu wissen, wie die Prioritätsstufe Equipment mit höherer Priorität stören kann.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Für weitere Informationen siehe Konfiguration der BACnet Befehlsprioritätsstufe für softwareübersteuerte Werte .

Anzeigen

Auf den Detailbildschirmen Eingänge, Ausgänge und Werte, wird ein softwareübersteuerter Wert dadurch angezeigt, dass die Schalfläche Handschaltung dunkelgrau erscheint

 
action_zoom_plus_stroke
. Auf den Bildschirmen Eingang, Ausgang und Wert wird der softwareübersteuerte Wert durch einen gelben Kreis
 
action_zoom_plus_stroke
und den Text Softwareübersteuert gekennzeichnet.

Bearbeiten eines binären Eingangs, Ausgangs oder Werts
  1. Tippen Sie auf dem Bediener-Display auf dem Bildschirm Geräteliste die Pfeiltaste

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um das Gerät mit dem binären Eingang, Ausgang oder Wert auszuwählen, den Sie bearbeiten möchten.

  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Gerät die Pfeiltaste

     
    action_zoom_plus_stroke
    für Eingänge , Ausgänge oder Werte .

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Eingänge , Ausgänge oder Werte die Pfeiltaste

     
    action_zoom_plus_stroke
    Binär .

  4. Tippen Sie auf dem Bildschirm Eingänge , Ausgänge oder Werte/binär die Pfeiltaste

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um den binären Eingang, Ausgangn oder Wert zu wählen, den Sie bearbeiten möchten.

  5. Tippen Sie auf dem Detailbildschirm Eingänge, Ausgänge oder Werte auf + oder - , um den Wert des binären Eingangs, Ausgangs oder Werts zu bearbeiten.

  6. Tippen Sie auf OK .

  • Wertbearbeitung
  • Detailbildschirm Eingänge/Binär
  • Detailbildschirm Ausgänge/Binär
  • Detailbildschirm Werte/Binär