earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Как

Как


Продукты: Operator Display
Функции: Базовые функции
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021

Редактирование двоичного входа, выхода или значения

Редактирование двоичного входа, выхода или значения выполняется для изменения управляющей переменной, такой как цифровое принудительное переключение.

Показать больше
action_close

Значение входов, выходов и значений, такое как не вычисленные уставки, селекторы режима управления и цифровые принудительные переключатели может быть отредактировано на панели оператора.

Многие входы, выходы и значения получают свое значение из системы. Например, из программной последовательности или расписания в устройстве или серверном приложении или из подключенного полевого устройства такого как датчик.

При редактировании значения оно возвращается к значению, полученному из системы. Например, если отредактировать значение вычисленной уставки, оно вернется к вычисленному значению уставки.

Принудительно заданные значения

Если значение задается принудительно, тогда значение, полученное из системы, игнорируется. После этого принудительно заданное значение используется для управления оборудованием системы. После разблокировки принудительно заданного значения, оно снова возвращается к значению, полученному из системы.

Как правило, принудительно задавать значения не требуется. Система настроена таким образом, что значения, предназначенные для редактирования, такие как невычисленные уставки, селекторы режима работы и цифровые принудительные переключатели, доступны для редактирования без необходимости принудительно задавать значения.

Предупреждение Предупреждение

Unintended equipment operation

На устанавливайте значения принудительно, не зная возможного воздействия.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Приоритеты команд BACnet для принудительно задаваемых значений

Когда значение принудительно устанавливается на панели управления, приоритет команды BACnet по умолчанию устанавливается на уровень приоритета 8. Это рекомендуемый уровень приоритета для выполняемых вручную операций на основе стандарта BACnet. Более подробную информацию см. BACnet Command Priorities .

В качестве администратора можно изменить уровень приоритета BACnet у принудительно задаваемых значений. При выборе уровня приоритета необходимо сохранять внимательность. При использовании высоких приоритетов они могут конфликтовать с оборудованием, обладающим высоким приоритетом, таким как ручные и автоматические средства обеспечения безопасности жизни или средства управления критического оборудования.

Предупреждение Предупреждение

Unintended equipment operation

Не выполняйте настройку уровня приоритета команды BACnet для принудительно задаваемых значений, не зная при этом, каким образом уровень приоритета может создавать препятствия оборудованию с более высоким приоритетом.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Более подробную информацию см. Настройка уровня приоритета команды BACnet для принудительно заданных значений .

Индикаторы

На экранах со сведениями о входах, выходах и значениях принудительно задаваемые значения обозначаются темно-серым цветом переключателя Установить принудительно

 
action_zoom_plus_stroke
. На экранах входов, выходов и значений принудительно задаваемое значение обозначается желтым кругом
 
action_zoom_plus_stroke
и текстом Установлено принудительно .

Порядок редактирования двоичного входа, выхода или значения
  1. На панели оператора на экране Список устройств при помощи кнопки со стрелкой

     
    action_zoom_plus_stroke
    выберите устройство с двоичным входом, выходом или значением, которые требуется отредактировать.

  2. На экране Устройство нажмите кнопку со стрелкойe Входы , Выходы или Значения

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. На экране Входы , Выходы или Значения нажмите кнопку со стрелкой Двоичные

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. На экране Входы , Выходы или Значения/Двоичные при помощи кнопки со стрелкой

     
    action_zoom_plus_stroke
    выберите двоичный вход, выход или значение, которые требуется отредактировать.

  5. На экране со сведениями о входах, выходах или значениях пи помощи кнопок + и отредактируйте значение двоичного входа, выхода или значения.

  6. Нажмите OK .

  • Редактирование значений
  • Экран «Сведения о входах/двоичных»
  • Экран «Сведения о выходах/двоичных»
  • Экран «Сведения о значениях/двоичных»