earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
14/09/2021

Écran Modifier un événement spécial

Utilisez l'écran Modifier un événement spécial pour ajouter, modifier ou supprimer l'heure et la valeur d'un événement spécial.

 
action_zoom_plus_stroke Écran Modifier un événement spécial
Figure : Écran Modifier un événement spécial

Table : Écran Modifier un événement spécial

Composante

Description

Type de valeur

Affiche le type de programme horaire auquel l'événement est ajouté. Pour plus d'informations, voir Types de programmes planifiés .

Valeur

Appuyez sur - ou + pour modifier la valeur de sortie du programme horaire lorsque cet événement est actif. Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires .

Ce champ sera différent si vous avez choisi de modifier un événement planifié numérique.

Toute la journée

Appuyez sur Toute la journée pour que l'événement s'étende sur 24 heures au lieu de sélectionner des heures spécifiques dans les champs De et À .

De

Appuyez sur - ou + pour modifier l'heure de début de l'événement.

Vers

Appuyez sur - ou + pour modifier l'heure de fin de l'événement.

  • Gestion des horaires
  • Événements hebdomadaires
  • Événements spéciaux
  • Écran Horaires