earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Administration, Gestion des utilisateurs
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024
13/09/2021

Supprimer un utilisateur

Vous supprimez un utilisateur pour le retirer de la liste des utilisateurs pouvant accéder à cet affichage de l'Operator Display.

Afficher plus
action_close

En tant qu'administrateur, vous ajoutez et supprimez des comptes utilisateur et configurez les paramètres utilisateur, tels que les exigences minimales relatives aux mots de passe.

Déclaration

IMPACT POSSIBLE SUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

  • Sélectionnez toujours le rôle le moins privilégié nécessaire à l'utilisateur pour exécuter ses tâches.

  • Créez toujours un compte unique pour chaque individu.

  • Ne partagez pas des comptes entre plusieurs personnes.

  • Tenez compte des exigences de confidentialité régionales lors de la création des noms d'utilisateur et d'affichage, car les noms d'utilisateur apparaîtront dans les journaux d'événements.

  • Assurez-vous que les noms d'utilisateur sont bien uniques pour assurer une traçabilité claire. Par exemple, évitez de créer à la fois « Utilisateur1 » et « Utilisateur 1 ».

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accès non autorisé au système ou la divulgation d'informations confidentielles.

Création de comptes utilisateur

Lorsque vous créez un nouvel utilisateur, vous devez saisir un nom d'utilisateur, un nom d'affichage, un rôle et un mot de passe.

Nom d'utilisateur

Le nom d'utilisateur doit contenir au moins 3 caractères et aucun espace n'est autorisé.

Nom d'affichage

Le nom d'affichage doit contenir au moins 3 caractères et aucun espace de début, de fin ou consécutif n'est autorisé.

Rôle

L'Operator Display prend en charge la gestion des utilisateurs sous trois rôles : Administrateur, Technicien et Visualiseur.

Table : Gestion de compte sécurisée

Tâches

Administrateur

Technicien

Operateur

Afficher les propriétés et les alarmes de BACnet

Oui

Oui

Oui

Définir/forcer les points BACnet

Oui

Oui

-

Acquitter les alarmes BACnet

Oui

Oui

-

Afficher les journaux d'événements

Oui

Oui

Oui

Exporter les journaux vers USB

Oui

Oui

-

Modifier la configuration de l'Operator Display

Oui

-

-

Mettre à niveau le micrologiciel de l'Operator Display

Oui

-

-

Ajouter/supprimer des utilisateurs

Oui

-

-

Mot de passe

Le nombre minimum de caractères et le nombre de caractères minuscules, numériques et spéciaux requis lorsque vous créez un mot de passe dépendent de la façon dont les paramètres utilisateur de l'Operator Display sont configurés.

Pour plus d'informations, voir Création d'un utilisateur .

Configuration de comptes utilisateur

Les paramètres utilisateur suivants de l'Operator Display sont configurables :

Délai d'inactivité

Le réglage par défaut consiste à déconnecter l'utilisateur après 15 minutes d'inactivité. Vous pouvez configurer le délai d'expiration entre 1 et 60 minutes.

Nombre de tentatives de connexion ratées

Le réglage par défaut consiste à bloquer l'accès de l'utilisateur pendant 10 minutes après 5 tentatives de connexion infructueuses. Vous pouvez configurer le nombre de tentatives de connexion ratées entre 1 et 10.

Temps de blocage de l'utilisateur

Le réglage par défaut consiste à bloquer l'accès de l'utilisateur pendant 10 minutes après 5 tentatives de connexion infructueuses. Vous pouvez configurer le temps de blocage de l'utilisateur entre 1 et 60 minutes.

Nombre minimum de caractères du mot de passe

Selon le réglage par défaut, les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères. Vous pouvez configurer le nombre minimum de caractères des mots de passe entre 4 et 128. Les mots de passe doivent toujours contenir au maximum 128 caractères.

Nombre minimum de caractères en minuscules

Selon le réglage par défaut, le nombre minimum de caractères minuscules est de 1.

Nombre minimum de caractères en majuscules

Selon le réglage par défaut, aucun caractère majuscule n'est requis (0). Vous pouvez configurer le nombre minimum de caractères majuscules entre 0 et 128.

Nombre minimum de caractères numériques

Selon le réglage par défaut, le nombre minimum de caractères numériques est de 1. Vous pouvez configurer le nombre minimum de caractères numériques entre 0 et 128.

Nombre minimum de caractères spéciaux

Selon le réglage par défaut, le nombre minimum de caractères spéciaux est de 1. Vous pouvez configurer le nombre minimum de caractères spéciaux entre 0 et 128.

Les caractères spéciaux suivants peuvent être utilisés :

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Déclaration

L'Operator Display vous avertit si le nombre total de caractères minuscules, majuscules, numériques et spéciaux dépasse 128.

Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres utilisateur .

Pour supprimer un utilisateur
  1. Dans Operator Display, appuyez sur le bouton de menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans le menu, appuyez sur Paramètres .

  3. Dans l'écran Paramètres de l'Operator Display , appuyez sur Administration des utilisateurs .

  4. Dans l'écran Administration des utilisateurs , appuyez sur la flèche pour sélectionner un utilisateur.

  5. Dans l'écran de détails de l'utilisateur, appuyez sur le bouton pour supprimer l'utilisateur

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. Dans l'écran Supprimer l'utilisateur , appuyez sur Supprimer .

  • Administration des comptes utilisateur
  • Écran Administration des utilisateurs