earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: Operator Display
功能: 管理, 用户管理
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2021/9/10

删除用户

您可以删除用户以将其从可访问此操作员显示的用户列表中删除。

显示更多
action_close

作为管理员,您可以添加和删除用户帐户,并配置用户设置,如密码最低要求。

通知

系统可用性、完整性和机密性的潜在危害

  • 始终选择用户履行职责所需的最低权限角色。

  • 始终为每个人创建一个唯一的帐户。

  • 不要在多人之间共享帐户。

  • 在创建用户和显示名称时考虑区域隐私要求,因为用户名会出现在事件日志中。

  • 确保用户名明确唯一,以帮助确保清晰的可追溯性。例如,避免同时创建“User1”和“User1”。

不遵守这些说明可能导致未经授权的系统访问或私人信息泄露。

用户帐户创建

创建新用户时,需要填写用户名、显示名、角色和密码。

用户名

用户名的最小字符数为 3,不允许有空格。

显示名字

显示名称的最小字符数为 3,不允许使用前导、尾随或连续空格。

角色

操作员显示器支持三种角色下的用户管理;管理员、技术人员和查看者。

表格: 安全帐户管理

任务

管理员

技术人员

查看者

查看 BACnet 属性和警报

设置/强制 BACnet 点

-

确认 BACnet 警报

-

查看事件日志

将日志导出到 U 盘

-

更改操作员显示配置

-

-

升级操作员显示器固件

-

-

添加/删除用户

-

-

密码

创建密码时所需的最小字符数以及小写、数字和特殊字符数取决于操作员显示器用户设置的配置方式。

有关更多信息,请参阅 创建用户 .

用户帐户配置

可配置以下操作员显示器用户设置:

无活动超时

默认设置是用户在 15 分钟不活动后注销。您可以将超时配置为 1 到 60 分钟之间。

尝试登录失败的次数

默认设置是用户在 5 次登录尝试失败后锁定 10 分钟。您可以将失败的登录尝试次数配置为介于 1 和 10 之间。

用户锁定时间

默认设置是用户在 5 次登录尝试失败后锁定 10 分钟。您可以将用户锁定时间配置为 1 到 60 分钟之间。

密码字符的最小数目

默认设置为密码字符的最小数目为 8。您可以将密码字符的最小数目配置为 4 到 128 之间。密码字符的最大数目始终为 128。

最少小写字符数

默认设置为最小小写字符数为 1。您可以将最小小写字符数配置为 0 到 128 之间。

最少大写字符数

默认设置为不需要大写字符 (0)。您可以将最小大写字符数配置为 0 到 128 之间。

最少数字字符数

默认设置为最小数字字符数为 1。您可以将最小数字字符数配置为 0 到 128 之间。

最少特殊字符数

默认设置为特殊字符的最小数量为 1。您可以将特殊字符的最小数量配置为 0 到 128 之间。

可以使用以下特殊字符:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

注释:

如果小写、大写、数字和特殊字符的总数超过 128,操作员显示器将向您发出警报。

有关更多信息,请参阅 配置用户设置 .

删除用户
  1. 在操作员显示中,点击菜单按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 在菜单上,点击 设置

  3. 操作员显示设 置屏幕上,点击 用户管理

  4. 用户管理 屏幕上,点击箭头选择用户。

  5. 在用户详细信息屏幕上,点击按钮删除用户

     
    action_zoom_plus_stroke

  6. 删除用户 屏幕上,点击 删除

  • 用户账户管理
  • 用户管理屏幕