Configure la comunicación de la red IP para establecer la comunicación de red IP entre la pantalla del operador y los dispositivos.
En la pantalla del operador, pulse el botón de menú
En el menú, pulse Configuración .
En la pantalla Configuración de la pantalla del operador , pulse en IP .
En la pantalla Configuración de red , pulse IP estática para usar una dirección IP estática o DHCP para usar un servidor DHCP.
Si selecciona usar un servidor DHCP, este rellena de forma automática el resto de los campos se rellenan de forma automática y no se pueden modificar.
En la casilla Dirección IP , introduzca la dirección IP estática para esta pantalla del operador.
En la casilla Máscara de subred , introduzca la máscara de subred para esta pantalla del operador.
En la casilla Pasarela , introduzca la dirección IP de la pasarela para esta pantalla del operador.
Pulse Aceptar .