earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024
13/09/2021

Configuration de la communication réseau IP

Vous configurez la communication réseau IP pour établir la communication réseau IP entre l'affichage de l'opérateur et les contrôleurs.

Pour configurer la communication réseau IP
  1. Dans l'affichage de l'opérateur, appuyez sur le bouton de menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans le menu, appuyez sur Paramètres .

  3. Dans l'écran Paramètres de l'affichage de l'opérateur , appuyez sur Réseau .

  4. Dans l'écran Configuration du réseau , appuyez sur IP statique pour utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour utiliser un serveur DHCP.

    Déclaration

    Lorsque vous choisissez d'utiliser un serveur DHCP, les autres champs sont automatiquement renseignés par le serveur DHCP et ne peuvent pas être modifiés.

  5. Dans le champ Adresse IP , saisissez l'adresse IP statique de cet affichage de l'opérateur.

  6. Dans le champ Masque de sous-réseau , saisissez le masque de sous-réseau pour cet affichage de l'opérateur.

  7. Dans le champ Passerelle , saisissez l'adresse IP de la passerelle pour cet affichage de l'opérateur.

  8. Appuyez sur OK .

  • Configuration
  • Écran Configuration du réseau