earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: Operator Display
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
08/09/2021

Configurazione della comunicazione di rete IP

Configuri la comunicazione di rete IP per stabilire la comunicazione di rete IP tra il display operatore e i dispositivi.

Per configurare la comunicazione di rete IP
  1. Nel display operatore, tocca il pulsante menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Nel menu, tocca Impostazioni .

  3. Nella schermata Impostazioni display operatore , tocca Rete .

  4. Nella schermata Configurazione di rete , tocca IP statico per utilizzare un indirizzo IP statico o DHCP per utilizzare un server DHCP.

    Avviso

    Quando si sceglie di utilizzare un server DHCP, il resto dei campi viene compilato automaticamente dal server DHCP e non è modificabile.

  5. Nella casella Indirizzo IP, digita l'indirizzo IP statico per questo display operatore.

  6. Nella casella Subnet mask , digita la subnet mask per questo display operatore.

  7. Nella casella Gateway digita l'indirizzo IP del gateway per questo display operatore.

  8. Tocca OK .

  • Configurazione
  • Schermata di configurazione della rete