earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: Operator Display
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2021/9/10

配置 IP 网络通信

您可以配置 IP 网络通信,以在操作员显示和设备之间建立 IP 网络通信。

配置 IP 网络通信
  1. 在操作员显示中,点击菜单按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 在菜单上,点击 设置

  3. 操作员显示设 置屏幕上,点击 网络

  4. 网络设置 屏幕上,点击 静态 IP 以使用静态 IP 地址,或点击 DHCP 以使用 DHCP 服务器。

    注释:

    当您选择使用 DHCP 服务器时,DHCP 服务器将自动完成其余字段,并且不可编辑。

  5. IP 地址 框中,键入此操作员显示的静态 IP 地址。

  6. 子网掩码 框中,键入此操作员显示的子网掩码。

  7. 网关 框中,键入此操作员显示的网关的 IP 地址。

  8. 点击 确定

  • 配置
  • 网络设置屏幕