earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2021

Konfiguration der BACnet/IP Netzwerk-Kommunikation

Sie konfigurieren die BACnet/IP Netzwerk-Kommunikation, um die BACnet/IP Netzwerk-Kommunikation zwischen dem Bediener-Display und den Geräten herzustellen.

Konfiguration der BACnet/IP Netzwerk-Kommunikation
  1. Tippen Sie auf dem Bediener-Display auf die Menü-Schaltfläche

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Tippen Sie auf dem Menü auf Einstellungen .

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Bediener-Display-Einstellungen auf BACnet .

  4. Geben Sie die Instanznummer für dieses Bediener-Display auf dem BACnet Einrichtungsbildschirm im Feld Instanznummer ein.

  5. Geben Sie die Kommunikationsportnummer für dieses Bediener-Display in das Feld Port ein.

  6. Tippen Sie auf Zeitmaster , um das Bediener-Display so zu konfigurieren, dass es Datum und Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte sendet.

  7. Tippen Sie auf OK .

  • Konfiguration
  • BACnet Einrichtungs-Bildschirm