earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos Operator Display
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09/09/2021

Configuración de comunicación de la red BACnet/IP

Configure la comunicación de la red BACnet/IP para establecer la comunicación de red BACnet/IP entre la pantalla del operador y los dispositivos.

Para configurar la comunicación de la red BACnet/IP
  1. En la pantalla del operador, pulse el botón de menú

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el menú, pulse Configuración .

  3. En la pantalla Configuración de la pantalla del operador , pulse en BACnet .

  4. En la pantalla Configuración de BACnet , en la casilla Número de instancia , introduzca el número de instancia para esta pantalla del operador.

  5. En la casilla Puerto , introduzca el número del puerto de comunicación para esta pantalla del operador.

  6. Pulse Patrón de tiempo para configurar la pantalla del operador de modo que envíe la fecha y hora a los dispositivos conectados.

  7. Pulse Aceptar .

  • Configuración
  • Pantalla Configuración BACnet