Un système d'automatisation de bâtiment peut inclure des objets qui sont manipulés et écrits par d'autres objets, opérateurs ou applications. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque ces différentes entités tentent d'écrire dans la même propriété de valeur commandable d'un objet BACnet, telle qu'une sortie numérique.
Pour résoudre ce problème, une priorité de commande BACnet gère tous les conflits potentiels en hiérarchisant les demandes d'écriture par ordre décroissant, de 1 (le plus élevé) à 16 (le plus bas). De cette manière, le système résout si une demande d'écriture BACnet prend effet immédiatement ou est stockée dans la priorité de commande. Essentiellement, une priorité de commande gère les actions de plusieurs opérateurs ou applications qui utilisent la propriété Valeur.
Pour plus d'informations, voir Interface Manager for BACnet – Basic Tab
.
Dans l'illustration suivante, un programme configuré pour écrire à la priorité 10, commande plusieurs ventilateurs qui font circuler l'air dans une vaste zone de bureau. Ce programme écrit une valeur Inactif, qui éteint les ventilateurs en mode de fonctionnement normal. Un programme, configuré avec une sortie liée à la priorité 3, surveille la qualité de l'air dans la même zone de bureau. Si un capteur surveillé par le programme détecte une augmentation des niveaux de CO², le programme annule la priorité actuelle de 10 et annule le programme dans la priorité de commande. Le programme définit la valeur Actif, qui allume les ventilateurs. Le programme abandonne le contrôle de la priorité 3 lorsque les niveaux de CO² reviennent à la normale. La sortie du programme, qui écrit la priorité 10, redevient ensuite active.
action_zoom_plus_stroke
Figure :
Aperçu de la priorité des commandes BACnet
Dans une matrice des priorités BACnet à 16 niveaux, il existe différents types de niveaux : disponible, suggéré et réservé. Vous pouvez configurer ces niveaux en fonction des exigences spécifiques de votre site.
Niveau de priorité
|
Description
|
1
|
Sécurité de personne manuelle Il s'agit d'un niveau de priorité suggéré basé sur la norme BACnet.
|
2
|
Sécurité de personne automatique Il s'agit d'un niveau de priorité suggéré basé sur la norme BACnet.
|
3
|
Disponible pour utilisation.
|
4
|
Disponible pour utilisation.
|
5
|
Contrôle des équipements critiques. Il s'agit d'un niveau de priorité suggéré basé sur la norme BACnet.
|
6
|
Actif et inactif minimum. Cette priorité est réservée aux algorithmes basés sur le temporisateur qui ne sont pas actuellement pris en charge. (Lecture seule)
|
7
|
Disponible pour utilisation.
|
8
|
Opérateur manuel. Il s'agit d'un niveau de priorité suggéré basé sur la norme BACnet.
|
9
|
Disponible pour utilisation.
|
10
|
Disponible pour utilisation.
|
11
|
Disponible pour utilisation.
|
12
|
Disponible pour utilisation.
|
13
|
Disponible pour utilisation.
|
14
|
Disponible pour utilisation.
|
15
|
Disponible pour utilisation.
|
16
|
Disponible pour utilisation.
|
Renoncer par défaut
Renoncer par défaut est la valeur que le système utilise pour la valeur si toutes les valeurs de priorité commandables dans la matrice de priorité sont NULL. Par exemple, vous pouvez considérer cette valeur comme la priorité la plus basse du système. Renoncer à une priorité revient à écrire NULL au niveau de cette priorité.
Pour plus d'informations, voir Interface Manager for BACnet – Basic Tab
.
Propriétés et objets commandables
Dans un système d'automatisation de bâtiment, les objets, les opérateurs ou les applications peuvent utiliser différentes sources pour contrôler l'équipement dans certaines circonstances. Par exemple, un programme contrôle l'équipement CVC pendant le fonctionnement normal jusqu'à ce qu'un programme Script remplace le programme horaire en cas d'urgence. Pour cette raison, la norme BACnet fournit des propriétés commandables qui permettent à plusieurs sources un accès prioritaire aux sources. Une propriété commandable est une propriété qui peut être écrite avec une priorité définie.
Priorité de commande active
La priorité de commande active indique le niveau de priorité (1-16) contrôlant actuellement la valeur. La valeur actuelle est la priorité la plus élevée avec une valeur non nulle. Cette propriété est Null lorsque l'intégralité du tableau de priorité est Null et que la valeur Renoncer par défaut s'applique.
Niveau de priorité par défaut
Le niveau de priorité par défaut est le niveau de priorité le plus bas du système et s'applique dans les situations où un utilisateur ou un ingénieur système ne spécifie pas de priorité.
Programme et priorité de boucle pour l'écriture de la propriété
Dans un système d'automatisation de bâtiment, les programmes horaires peuvent interagir avec plusieurs objets BACnet qui ont des propriétés de valeur commandable et, dans la plupart des cas, agissent indépendamment des services BACnet. Pour ajuster l'automatisation, les programmes horaires BACnet incluent une propriété Priorité d'écriture qui définit les priorités des valeurs commandables pour les objets BACnet sous leur contrôle. De même, un programme horaire BACnet Loop comprend une propriété Priorité d'écriture qui définit la priorité appropriée du programme horaire par rapport à la valeur commandable.
Conserver les niveaux de priorité de commande pour les objets BACnet
Lors de la création d'un point ou d'une valeur BACnet, vous pouvez configurer les paramètres de démarrage à chaud et à froid pour un tableau de priorité de commande.