earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos Operator Display
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021

Pantalla Configuración BACnet

Use la pantalla Configuración BACnet para configurar la comunicación de red BACnet/IP.

 
action_zoom_plus_stroke Pantalla Configuración BACnet
Figura: Pantalla Configuración BACnet

Tabla: Pantalla Configuración BACnet

Componente

Descripción

Número de instancia

Introduzca el número de instancia de BACnet.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Puerto

Introduzca el número del puerto de comunicación.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Reintentos de APDU

Introduzca el número máximo de veces que se puede retransmitir una unidad de datos de protocolo de aplicación (APDU).

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Tiempo de espera APDU

Introduzca el tiempo en milisegundos que el controlador esperará a que el dispositivo responda después de enviar una solicitud.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Tiempo excedido de segmento APDU

Introduzca el tiempo en milisegundos entre la retransmisión de un segmento de una APDU.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Forzar nivel de prioridad

Pulse + o - para configurar el nivel de prioridad al que se aplicarán las acciones de forzado. Para obtener más información, consulte Editar valores .

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Patrón de tiempo

Pulse para determinar si la pantalla del operador establece el tiempo para todos los dispositivos conectados.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Nombre del dispositivo

Introduzca un nombre único para este dispositivo.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

Descripción del dispositivo

Introduzca una descripción única para este dispositivo.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

  • Configuración
  • Editar valores