Utilisez l'écran Configuration BACnet pour configurer la communication réseau BACnet/IP.
Composante |
Description |
Numéro d'instance |
Saisissez le numéro d'instance BACnet. Cette tâche nécessite un accès administrateur. |
Port |
Saisissez le numéro du port de communication. Cette tâche nécessite un accès administrateur. |
Nouvelles tentatives APDU |
Saisissez le nombre maximal de fois qu'un segment Application Protocol Data Unit doit être retransmis. Cette tâche nécessite un accès administrateur. |
Temps d'expiration APDU |
Saisissez le temps, en millisecondes, pendant lequel le pilote attendra une réponse d'un contrôleur après l'envoi d'une demande. Cette tâche nécessite un accès administrateur. |
Temps d'expiration du segment APDU |
Saisissez la durée, en millisecondes, entre la retransmission d'un segment Application Protocol Data Unit. Cette tâche nécessite un accès administrateur. |
Forcer le niveau de priorité |
Saisissez + ou - pour configurer le niveau de priorité auquel les actions de forçage seront appliquées. Pour plus d'informations, voir Modification de la valeur . Cette tâche nécessite un accès administrateur. |
Horaire maître |
Appuyez pour déterminer si Operator Display règle l'heure pour tous les contrôleurs qui lui sont connectés. Cette tâche nécessite un accès administrateur. |
Nom du contrôleur |
Saisissez un nom unique pour ce contrôleur. Cette tâche nécessite un accès administrateur. |
Description du contrôleur |
Saisissez une description unique pour ce contrôleur. Cette tâche nécessite un accès administrateur. |