earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/09/2021

Écran Configuration BACnet

Utilisez l'écran Configuration BACnet pour configurer la communication réseau BACnet/IP.

 
action_zoom_plus_stroke Écran Configuration BACnet
Figure : Écran Configuration BACnet

Table : Écran Configuration BACnet

Composante

Description

Numéro d'instance

Saisissez le numéro d'instance BACnet.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Port

Saisissez le numéro du port de communication.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Nouvelles tentatives APDU

Saisissez le nombre maximal de fois qu'un segment Application Protocol Data Unit doit être retransmis.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Temps d'expiration APDU

Saisissez le temps, en millisecondes, pendant lequel le pilote attendra une réponse d'un contrôleur après l'envoi d'une demande.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Temps d'expiration du segment APDU

Saisissez la durée, en millisecondes, entre la retransmission d'un segment Application Protocol Data Unit.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Forcer le niveau de priorité

Saisissez + ou - pour configurer le niveau de priorité auquel les actions de forçage seront appliquées. Pour plus d'informations, voir Modification de la valeur .

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Horaire maître

Appuyez pour déterminer si Operator Display règle l'heure pour tous les contrôleurs qui lui sont connectés.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Nom du contrôleur

Saisissez un nom unique pour ce contrôleur.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

Description du contrôleur

Saisissez une description unique pour ce contrôleur.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

  • Configuration
  • Modification de la valeur