earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos Operator Display
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09/09/2021

Programaciones analógicas

Una programación analógica controla objetos con números reales. Los números reales incluyen números positivos o negativos, fracciones y valores decimales.

Por ejemplo, una programación analógica regula el valor de consigna de un termostato en un área de oficinas. Controla la temperatura entre las 08:00 y las 17:00, en 22 ºC (72 ºF) con la programación activa y en 16 ºC (62 ºF) con la programación inactiva.

 
action_zoom_plus_stroke Programación analógica
Figura: Programación analógica
  • Tipos de programaciones
  • Eventos semanales
  • Cómo añadir un evento semanal
  • Cómo editar un evento semanal