earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: Operator Display
Funktionen: Alarme
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11.09.2021

Bildschirm Alarme

Verwenden Sie den Bildschirm Alarme , um die Alarme für alle Geräte anzuzeigen, die auf diesem Bediener-Display zur Verfügung stehen.

 
action_zoom_plus_stroke Bildschirm Alarme
Abbildung: Bildschirm Alarme

Tabelle: Bildschirm Alarme

Komponente

Beschreibung

Anzahl

Zeigt die Häufigkeit an, mit der der Alarm aktiviert wurde, bevor er quittiert wurde.

Zeit

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der sich der Alarmstatus das letzte Mal geändert hat.

Gerät

Zeigt den Gerätenamen an.

Quelle

Zeigt den Namen des Eingangs, Ausgangs oder Werts an, der den Alarm aktiviert hat.

Nachricht

Zeigt die Alarmmeldung an, die dem Alarmstatus entspricht. Für weitere Informationen siehe Alarmhandling .

 
action_zoom_plus_stroke

Weist auf einen aktiven Alarm im Status Alarm hin, der noch nicht quittiert wurde. Für weitere Informationen siehe Alarmhandling .

 
action_zoom_plus_stroke

Weist auf einen aktiven Alarm im Status Fehler hin, der noch nicht quittiert wurde. Für weitere Informationen siehe Alarmhandling .

 
action_zoom_plus_stroke

Weist auf einen aktiven Alarm hin, der quittiert wurde. Für weitere Informationen siehe Alarmhandling .

 
action_zoom_plus_stroke

Weist auf einen zurückgesetzten Alarm hin, der noch nicht quittiert wurde. Für weitere Informationen siehe Alarmhandling .

 
action_zoom_plus_stroke

Tippen Sie, um den Detailbildschirm Alarm zu öffnen, auf dem Sie weitere Informationen abrufen und den Alarm quittieren können. Für weitere Informationen siehe Bildschirm Alarmdetails .

  • Alarmhandling
  • Bildschirm Alarmdetails