earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos Operator Display
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024
10/09/2021

Gestión de alarmas

arrow1_rotationReconocimiento arrow1_rotationEstados de alarma arrow1_rotationIndicaciones

Cuando una entrada, salida o valor en un dispositivo conectado se configura para generar una alarma, la pantalla del operador le permite visualizar y reconocer la alarma. Es posible configurar entradas, salidas o valores para generar una alarma cuando, por ejemplo, se encuentra fuera de rango o en estado de error.

En la pantalla Alarmas se muestran las alarmas y alarmas de reinicio que no se han reconocido. En la pantalla Alarma, también puede obtener información, por ejemplo, el estado de alarma, el nombre de la entrada, salida o valor que han generado la alarma, además del mensaje de la alarma. Para obtener más información, consulte Pantalla Alarmas .

Reconocimiento

Cuando reconoce una alarma activa, permite que otros usuarios sepan que ya ha visto la alarma y ha tomado medidas en cuanto al problema que ha generado la alarma. Al reconocer una alarma, no necesariamente se hace responsable de solucionar la causa de la alarma. Cuando reconozca una alarma activa, su color e icono cambiarán en el panel Alarmas. También puede reconocer alarmas de reinicio para eliminarlas de la pantalla Alarmas. Para obtener más información, consulte Reconocimiento de alarmas .

Icono

Estado de alarma

Descripción

 
action_zoom_plus_stroke

Alarma

Indica una alarma activa con estado Alarma que no se ha reconocido.

 
action_zoom_plus_stroke

Fallo

Indica una alarma activa con estado Error que no se ha reconocido.

 
action_zoom_plus_stroke

Reconocido

Indica una alarma activa que se ha reconocido.

 
action_zoom_plus_stroke

Restablecer

Indica una alarma de reinicio que se no ha reconocido.

(sin alarma)

Normal

Al reconocer una alarma de reinicio, se eliminará de la list.

Estados de alarma

Al ver la pantalla de detalles de alarmas, obtiene información más detallada sobre la alarma, por ejemplo, el estado de la alarma, el estado del evento, el texto de estado del evento, el tipo de transición y el mensaje de la alarma. Para obtener más información, consulte Pantalla Detalles de alarma .

Los mensajes de alarma pueden haberse personalizado en el software EcoStruxure Building Operation para mostrar una información más detallada sobre la alarma. Si el mensaje de la alarma no se ha personalizado, se muestra el estado del evento.

La siguiente tabla describe los estados de evento, los textos del estado del evento, los tipos de transición y los mensajes de alarma que se muestran en función del estado en que se encuentre la alarma.

Tabla: Detalles de alarma

Icono

Estado de alarma

Estado del evento

Texto del estado del evento

Tipo de transición

Mensaje

 
action_zoom_plus_stroke

Alarma

Fuera de lo normal a

Límite superior a

Límite inferior a

Seguridad de vida a

Fuera de lo normal

A lo fuera de lo normal

Fuera de lo normal a

Límite superior a

Límite inferior a

Seguridad de vida a

 
action_zoom_plus_stroke

Fallo

Fallo

Fallo

A fallo

Fallo

 
action_zoom_plus_stroke

Reconocido

Fuera de lo normal a

Límite superior a

Límite inferior a

Seguridad de vida a

Fuera de lo normal

A lo fuera de lo normal

Fuera de lo normal a

Límite superior a

Límite inferior a

Seguridad de vida a

 
action_zoom_plus_stroke

Reconocido

Fallo

Fallo

A fallo

Fallo

 
action_zoom_plus_stroke

Restablecer

Normal

Normal

A normal

Normal

(sin alarma)

Normal

(sin alarma)

(sin alarma)

(sin alarma)

(sin alarma)

  1. El estado del evento que se muestra depende del tipo de alarma.

Indicaciones

Un círculo rojo en el icono de alarmas

 
action_zoom_plus_stroke
en la barra de herramientas indica que hay al menos una alarma activa que no se ha reconocido.

El LED de la pantalla del operador indica la presencia de una alarma activa.

Tabla: Patrones LED

Patrones LED

Condición

Naranja, parpadeando

La pantalla del operador se está iniciando.

Verde, constante (en funcionamiento)

No hay alarmas activas.

Rojo, parpadeando (en funcionamiento)

Hay al menos una alarma activa que no se ha reconocido.

Rojo, constante (en funcionamiento)

Hay al menos una alarma activa, pero se han reconocido todas las alarmas.

  • Resumen de la pantalla del operador
  • Pantalla Alarmas
  • Reconocimiento de alarmas
  • Pantalla Detalles de alarma