Lorsqu'une entrée, une sortie ou une valeur dans un contrôleur connecté est configurée pour générer une alarme, Operator Display permet de visualiser et d'acquitter l'alarme. Les entrées, sorties ou valeurs peuvent être configurées pour générer une alarme lorsque celle-ci est, par exemple, hors plage ou en état d'échec.
Dans l'écran Alarmes, les alarmes actives et les alarmes de réinitialisation qui n'ont pas été acquittées sont affichées. L'écran Alarmes affiche aussi des informations telles que l'état des alarmes, le nom de l'entrée, de la sortie ou de la valeur générant l'alarme et le message de l'alarme. Pour plus d'informations, voir Écran Alarmes .
Lorsque vous acquittez une alarme active, vous faites savoir aux autres utilisateurs que vous avez vu et pris en charge le problème à l'origine de l'alarme. L'acquittement d'une alarme ne signifie pas nécessairement que vous allez personnellement résoudre la cause de cette alarme. Quand vous acquittez une alarme active, sa couleur et son icône de l'alarme dans le volet Alarmes changent. Vous acquittez également les alarmes de réinitialisation pour les supprimer de l'écran Alarmes. Pour plus d'informations, voir Acquittement d'une alarme .
Icône État d'alarme |
Description |
![]() Alarme |
Indique une alarme active à l'état Alarme qui n'est pas acquittée. |
![]() Défaut |
Indique une alarme active à l'état Défaut qui n'est pas acquittée.
|
![]() Acquittée |
Indique une alarme active qui est acquittée. |
![]() Réinitialiser |
Indique une alarme de réinitialisation qui n'est pas acquittée. |
(pas d'alarme) Normal |
Quand une alarme de réinitialisation est acquittée, elle est supprimée de la liste. |
En affichant l'écran de détail d'une alarme, vous obtenez des informations plus détaillées sur l'alarme, telles que son état, l'état de l'événement, le texte de l'état de l'événement, le type de transition et le message de l'alarme. Pour plus d'informations, voir Écran de détails de l'alarme .
Les messages d'alarme peuvent avoir été personnalisés dans le logiciel EcoStruxure Building Operation pour afficher des informations plus détaillées sur l'alarme. Si le message d'alarme n'est pas personnalisé, l'état de l'événement est affiché.
Le tableau ci-dessous décrit les états des événements, les textes d'état des événements, les types de transition et les messages d'alarme qui s'affichent en fonction de l'état de l'alarme.
Icône État d'alarme |
État de l'événement |
Texte de l'état de l'événement |
Type de transition |
Message |
![]() Alarme |
Inactif=Normal a Limite haute a Limite basse a Sécurité de personne a |
Inactif=Normal |
Vers Inactif=Normal |
Inactif-Normal a Limite haute a Limite basse a Sécurité de personne a |
![]() Défaut |
Défaut |
Défaut |
Vers Défaut |
Défaut |
![]() Acquittée |
Inactif-Normal a Limite haute a Limite basse a Sécurité de personne a |
Inactif=Normal |
Vers Inactif=Normal |
Inactif-Normal a Limite haute a Limite basse a Sécurité de personne a |
![]() Acquittée |
Défaut |
Défaut |
Vers Défaut |
Défaut |
![]() Réinitialiser |
Normal |
Normal |
Vers Normal |
Normal |
(pas d'alarme) Normal |
(pas d'alarme) |
(pas d'alarme) |
(pas d'alarme) |
(pas d'alarme) |
Un cercle rouge sur l'icône des alarmes
La DEL de l'Operator Display indique la présence d'une alarme active.
États des LED |
Condition |
Orange, clignotant |
L'Operator Display est en cours de démarrage. |
Vert, fixe (en cours de fonctionnement) |
Il n'y a pas d'alarmes actives. |
Rouge, clignotant (en cours de fonctionnement) |
Au moins une alarme active n'est pas acquittée. |
Rouge, fixe (en cours de fonctionnement) |
Au moins une alarme est active mais toutes les alarmes sont acquittées. |