Vous ajoutez un événement spécial à date unique pour créer une exception pour un jour spécifique du programme horaire.
Dans Operator Display, dans l'écran Liste des contrôleurs , appuyez sur la flèche
Dans l'écran Contrôleur , appuyez sur la flèche Horaires
Dans l'écran Horaires , appuyez sur le programme horaire dans lequel vous voulez ajouter un événement spécial à date unique.
Dans l'écran de la vue du programme horaire, appuyez sur le bouton Ajouter un événement
Dans l'écran Ajouter un événement planifié , appuyez sur Exception à date unique .
Dans l'écran Ajouter exception à date unique , dans le champ Priorité , appuyez sur + ou - pour modifier la priorité de l'événement.
1 est la priorité la plus élevée et 16 est la plus basse.
Dans le champ Année , appuyez sur + ou - pour sélectionner une année spécifique entre 2020 et 2100 ou N'importe quel année .
Dans le champ Mois , appuyez sur + or - pour sélectionner un mois spécifique entre Janvier et Décembre , Mois impairs , Mois pairs ou Tous les mois .
Dans le champ Jour du mois , appuyez sur + ou - pour sélectionner un jour spécifique entre 1 et 31 , Dernier jour , Jours impairs , Jours pairs ou Tous les jours .
Dans le champ Jour de la semaine , appuyez sur + ou - pour sélectionner un jour spécifique entre Lun et Dim ou Tous les jours .
Dans l'en-tête de l'heure de début/fin et de la liste de valeurs, appuyez sur le bouton d'ajout d'une période et d'une valeur
Dans l'écran Modifier un événement spécial , sélectionnez la valeur de l'événement :
Pour les programmes horaires analogiques, multi-états et énumérés : dans le champ Valeur , appuyez sur + ou - pour indiquer la valeur de l'événement.
Pour les programmes horaires numériques : appuyez sur Inactif ou Actif (Désactivé ou Activé).
Sélectionnez le type de période :
Appuyez sur Toute la journée pour que l'événement dure 24 heures.
Dans les champs De et À : appuyez sur + ou - pour sélectionner les heures de début et de fin.
Appuyez sur OK .
Vous pouvez ajouter plusieurs périodes et valeurs à un événement spécial.
Dans l'écran Ajouter une exception à date unique , appuyez sur OK .
Dans l'écran Vue du programme horaire, appuyez sur Enregistrer .