earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
14/09/2021

Écran Ajouter un événement hebdomadaire

Utilisez l'écran Ajouter un événement hebdomadaire pour créer un nouvel événement hebdomadaire dans le programme horaire analogique, numérique, multi-états ou énuméré sélectionné.

 
action_zoom_plus_stroke Écran Ajouter un événement hebdomadaire
Figure : Écran Ajouter un événement hebdomadaire

Table : Écran Ajouter un événement hebdomadaire

Composante

Description

Type de valeur

Affiche le type de programme horaire auquel l'événement est ajouté. Pour plus d'informations, voir Types de programmes planifiés .

Valeur

Appuyez sur - ou + pour modifier la valeur de sortie du programme horaire lorsque cet événement est actif. Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires .

Inactif/Actif

Appuyez sur Inactif ou Actif (Activé ou Désactivé) pour modifier la valeur de sortie du programme horaire lorsque cet événement est actif. Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires .

Toute la journée

Appuyez sur Toute la journée pour que l'événement s'étende sur 24 heures au lieu de sélectionner des heures spécifiques dans les champs De et À .

De

Appuyez sur - ou + pour modifier l'heure de début de l'événement.

Vers

Appuyez sur - ou + pour modifier l'heure de fin de l'événement.

Jours de la semaine

Appuyez sur le(s) jour(s) de la semaine pendant le(s)quel(s) cet événement est actif.

  • Gestion des horaires
  • Types de programmes planifiés
  • Événements hebdomadaires
  • Écran Horaires
  • Écran Ajouter un événement planifié